This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4H014-SEP:数据表图6-15、开环增益与温度间的关系

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4140, OPA4H014-SEP, OPA4H199-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1491725/opa4h014-sep-datasheet-figure-6-15-open-loop-gain-vs-temperature

器件型号:OPA4H014-SEP
主题中讨论的其他器件:OPA4140、、 OPA4H199-SEP

工具与软件:

此运算放大器的图具有 y 标度的不寻常单位:

我假设这些值与典型 OL 增益相关、

但是、[dB]单位是我在这种情况下的预期值、而不是[mV/V]、开环增益看起来非常小。

[V/mV]或许更有意义?

将此与该运算放大器的非太空型号 OPA4140进行比较

这似乎是一个相同的图,除了单位是陌生人:[UV/V]!

OPA4H014-SEP 的规格列表建议 OL 增益在108dB - 125dB [200.000 - 1000.000V/V]范围内、

我应该会在上图中看到类似的内容。

OPA4H199-SEP 中的这张图就是一个例子、

这更有意义。

如果我在这里解释错了什么、请告诉我。

此致、Maurits

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maurits 先生、您好!

    但单位[dB]是我在这种情况下的预期值、而不是[mV/V]、开环增益似乎极小。

    是的、这是 AOL 与温度间的关系图、其中 mV/V 可以以 dB 损耗或增益与温度之间的关系进行转换。 Aol 图似乎在大约~0mV/V 时作为-55°C 时的 mV/V 损耗基准。  

    例如、对于10kΩ 负载、假设 Aol 是大约0mV/V 的基准 25°C 时、损耗为-0.2mV/V、或损耗为20*log (0.2mV)=-14dB。  

    如果 I 减去 Aol = 1260dB (25°C 时的典型值)、则 Aol 大约为112dB。 该部件可保证在额定负载和温度条件(即125°C)下、125°C 时的最小 AOL 不小于108dB。  

    Unknown 说:
    如果我在这里解释错了什么、请告诉我。

    你在这里不是错的。 是的、这会增加一些混淆。 这些数据表汇集了不同的工程师甚至不同的团队、而 当有人绘制这些数据表时、并非所有这些工程师都有相同的直观感觉。 该图还可能从非 EP 产品的初始数据表阶段残留、并与近年来汇总和发布 EP 数据表时的情况保持不变。  

    我同意您的看法、即此图应更清晰地呈现出来、并且无需像之前展示的那样让 AOL 参数感到困惑。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!  

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    我仍然有点困惑、如果126dB 是典型值@ 25°C、为什么仍然需要减去14dB?

    此外,如果我使用您的方法:当有一个-0.4mV/V 的损失,我使用函数20*log(0.4)时,结果是-8 dB,小于20*log(0.2),结果为-14 dB. 在更高的温度下、我预计损耗会更大。

    ~ Maurits.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maurits 先生、您好!  

    我打算说、在-55°C 时、如果我使用25°C 数据 作为10kΩ 负载的典型 AOL 基准、则 AOL 应该为126dB + 14dB、大约为140dB。  

    在125°C 下、AOL 为126dB - 8dB、相当于大约118dB (典型值 )、并且数据表保证、对于10kΩ 负载、AOL 最坏情况下的增益不会小于108dB。  

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致!

    Raymond