This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4340:输出问题

Guru**** 2912130 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1491575/opa4340-output-issue

器件型号:OPA4340

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户使用 OPA4340、如下电路、OPA4340的 VCC 电源为5V、输出负载 为0.6uF+660R、通常输出(VCC_3.3V_REF3)为3.3V、但有时他们获得1.65V 输出、您可以帮助检查并提供建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石头

    感谢您的发帖。  输出似乎不稳定。  如果非常不稳定、DVM 将在输出端测量半电源(1.65V)、因为输出不断在3.3V 和0V 之间切换。  请查看我们有关稳定性的 TI 高精度实验室培训课程、并尝试使用我们的模拟工程师计算器、它将帮助您分析电路的相位裕度。  我们建议您的电路在 PVT 上保持45度的稳定性。

    卡盘