Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMV358A Thread 中讨论的其他器件:TMS320F28069M
工具与软件:
您好!
我们的要求是将模拟信号数字化为数字脉冲。 这些模拟信号源是电线中的电压上升/下降。
- 下面是原理图片段。 输入模拟 信号电压为1V、典型电压为2.5V、放大工作电压为5V。

此 OPMS 集有助于放大输入模拟信号。

第二个 OPM 集有助于将信号数字化为脉冲。
- 当输入模拟信号提供给第一级(Clam_Input_Current)时、第二级(D_OUT_MCU)的正确输出。

- 但是、如果第一级没有输入、但在第二级仍会找到输出、这不是必需的、我们正在进行调试。 D_OUT_MCU 连接到为 Compare&Capture (eCAP)、MCU (TMS320F28069M)配置的 MCU 引脚。 该行为不一致、在某些定制 PCB 板中、不存在噪声信号。

我们需要帮助来找出原因是否出现噪声信号。
谢谢。