This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV358A:即使没有输入信号、OPM 也会生成输出电压

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1492389/lmv358a-opm-generates-output-voltage-even-when-no-signal-is-input

器件型号:LMV358A
Thread 中讨论的其他器件:TMS320F28069M

工具与软件:

您好!

我们的要求是将模拟信号数字化为数字脉冲。 这些模拟信号源是电线中的电压上升/下降。

  • 下面是原理图片段。 输入模拟 信号电压为1V、典型电压为2.5V、放大工作电压为5V。

此 OPMS 集有助于放大输入模拟信号。

    

第二个 OPM 集有助于将信号数字化为脉冲。

  • 当输入模拟信号提供给第一级(Clam_Input_Current)时、第二级(D_OUT_MCU)的正确输出。

  • 但是、如果第一级没有输入、但在第二级仍会找到输出、这不是必需的、我们正在进行调试。  D_OUT_MCU 连接到为 Compare&Capture (eCAP)、MCU (TMS320F28069M)配置的 MCU 引脚。 该行为不一致、在某些定制 PCB 板中、不存在噪声信号。  

我们需要帮助来找出原因是否出现噪声信号。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "无输入"究竟是什么意思? 如果您将输入保持悬空、它将具有随机电压。 如果您希望输入电压为0V、则必须在输入端添加一个下拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    U3引脚6没有直流偏置。 输入偏置电流本身会导致电压漂移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已用于下拉电阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    哪个电阻器会下拉引脚6?

    R8不是答案、它将引脚5偏置到地。