This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324B:有关如何使用 LM324B 的问题。

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: LM324B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1491959/lm324b-question-about-how-to-use-lm324b

器件型号:LM324B

工具与软件:

大家好、  

我的一位客户正在考虑将 LM324B 用于他们的新产品。

他们有以下问题。
请您给我您的答复吗?

问题1。 当 LM324B 处于断电状态(未施加电源)时、
  是否允许向 OUT 引脚施加任何电压?

问题2: 如果 Q1的答案是肯定的、则可以向 OUT 引脚施加多大的电压?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya-san:

    Unknown 说:
    Q1. 当 LM324B 处于断电状态(未施加电源)时、
      是否允许对 OUT 引脚施加任何电压?[/QUOT]

    根据 LM324B 的绝对最大值 单价。

    虽然在此特定数据表中并未明确说明、但是未供电运算放大器输出上少于300mV 的值(例如<±0.3V)可被认为是安全的。 未上电的运算放大器的输出应具有高输出阻抗行为、但是、在每个引脚的内部、存在 ESD 保护二极管。 如果超过内部二极管的正向偏置电压、二极管将开始导通、可能会对运算放大器造成损坏。  

    ESD 事件就是这样的例子、但持续时间非常短、经设计的内部 ESD 保护二极管可处理短时能量尖峰、而不会损坏运算放大器。  

    Unknown 说:
    Q2. 如果 Q1答案为"是"、则可向 OUT 引脚施加多大的电压?

    低于±300mV 被认为是安全的、并且电流必须限制在几 mA 以内。 我们是否在讨论未上电运算放大器的输出端是否存在连续电压? 还有一个因素、就是时间。 这种应力条件可能会在较长的时间内使运算放大器性能略微下降、但我不想推测。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    非常感谢您的答复。

    我知道不允许向 OUT 引脚施加300mV 或更高的电压。

    我可以问您以下问题以确保正常吗?

     问:如果电压低于40V、是否允许在 LM324B 断电(未加电)时向 IN+/IN-引脚施加任何电压?

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:  

     问:如果电压低于40V、是否允许在 LM324B 断电(未通电)时向 IN+/IN-引脚施加任何电压?

    对于 LM324B、输入具有相同的电压阈值、未上电时小于300mV。 请记住、运算放大器是低成本的通用运算放大器、它在产品级别通常没有高压保护功能。  

    如果您正在寻找在运算放大器未供电时的高压保护运算放大器、请考虑 OPA2206 或 OPAx206系列。 输出电压保护保持不变。  

    还有其他一些示例、但您需要向我们提供应用要求。 我们的许多仪表放大器都具有这些输入过压特性。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、LM324B 允许高达40V 的正输入电压、即使在未上电时也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:  

    克莱门斯是正确的。  感谢您的更正!

    如果输入电流受限、该器件的输入能够承受高达40Vdc 的电压、通常在 ±10mA 范围内、但数据表中未指定该值。 证据来自这个方框图。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond