This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4541:FDA Bessel MFB LPF 设计帮助

Guru**** 2387870 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4541, TINA-TI, THS4561
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1480869/ths4541-assistance-with-fda-bessel-mfb-lpf-design

器件型号:THS4541
Thread 中讨论的其他器件: Tina-TITHS4561

我将使用 THS4541设计符合以下规格的二阶贝塞耳 MFB 低通滤波器:

  • 通带: 直流到100kHz、具有极小的插入损耗和群延迟
  • 阻带: 1 MHz
  • 输入/输出阻抗:  输入是单端连接到一个低阻抗缓冲器、输出是差分驱动大约一个1 kΩ 负载 SE / 2kΩ 差分。
  • 电源: 单路3.3V

我使用 TINA-TI 分析响应和群延迟、并获得了以下结果:

  • 群延迟: 720ns 和734ns 之间
  • 插入损耗: 100kHz 时为0.24dB、1 MHz 时增至18dB (我可以实现的最佳损耗)

我主要关注两个方面:

  1. 可以有人帮助我执行相位稳定性分析吗?
  2. 是否有办法在不增加滤波器级数的情况下将1 MHz 处的阻带衰减改善至18dB 以上?

非常感谢任何见解或建议。

谢谢!

近红外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR:

    我可以为您进行分析。  我还将回顾滤波器设计并得到您的回复。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    谢谢! 感谢您对分析和滤波器审查的帮助。 如果您需要我这边的任何其他详细信息、请告诉我。

    此致!
    近红外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR:

    当我有问题时、我会跟进、感谢您耐心等待。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、Alec、请花点时间

    再次感谢。

    近红外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR:

    我首先进行的是相位稳定性分析;明天我会发送一些问题。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    有新消息吗?

    近红外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR:

    您会考虑在设计中采用不同的滤波器样式或响应吗?  我想知道您希望1MHz 处具有更高的阻带衰减(超过18dB)。  您的目标衰减将是多少?   在不增加滤波级或增加滤波器阶数的情况下、可能很难提高阻带衰减率。

    用于相位分析;您能分享您的目标延迟(相位延迟)吗?

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    我已经在仿真 LC 无源滤波器、虽然结果明显更好、但大电感器的物理尺寸使其不切实际。

    我希望实现 1 MHz 处的阻带衰减为30dB。

    目标相位延迟为最小值 40° .

    顺便说一下、我遇到了中的该原理图 THS4561 数据表:

    衰减 1 MHz 大致为 33dB 但它会跟随 A 巴特沃斯型响应 .

    是否可以修改此设计以实现 贝塞尔响应 即使代价也是如此 33dB 衰减

    此致!

    近红外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR:

    是的、我相信我可以在这里建议修改。  我正在与我更广泛的应用团队核实正确的方法,但我确实有一个工具可以用来模拟贝塞尔的回应。

    感谢您弄清楚滤波器设计要求、以便我为您拨入建议。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    我已使用不同的元件值进行实验、以实现增益1并尽可能减小群延迟。

    我已将 THS4561替换为 THS4541、这也是我目前拥有的 THS4541。

    以下是我的结果:

    • 100kHz 时的最小衰减

    • 1 MHz 下衰减为28dB

    • 1.3和1.32 µs 之间的群延迟

    您能否确认此设计的稳定性?

    此致!

    近红外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR:

    我可以确认您在上面分享的设计的稳定性。  我有一个仿真测试电路用于 FDA 稳定性分析。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    感谢您进行分析! 只是为了确认、您是否参考了我两天前发布的电路?

    您能分享一下结果吗?

    此致!
    近红外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR:

    请查找随附的文件:

    e2e.ti.com/.../ths4541_5F00_stability_5F00_analysis.TSC

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    太棒了! 再次感谢您的善意

    此致!

    近红外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR:

    感谢您的信任与合作。  我们非常重视客户、很高兴为您的设计提供支持。

    考虑在设计中使用 TI 器件时、请提出新的或相关的问题!

    此致!

    ALEC