This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA593:输出上拉

Guru**** 2812145 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA593

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1493686/opa593-output-pull-up

器件型号:OPA593

工具与软件:

尊敬的团队:

当芯片有输入并通电时、使能关闭、输出端就会产生极高的压降为零。 如何改善?

BRS、

罗欣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roxin:  

    是的、出现这种情况是因为输出通过输出端的容性负载变为高阻抗。 这也是由于 OPA 如何设计为关闭而导致的。  

    如果 OPA593正在驱动负载并设置为输出禁用、则可能会看到电流尖峰、因为负载电容和寄生电感会导致电流从 OPA 输出以外的节点拉出。  

    解决此问题最简单的方法是使用反应快速的 TVS 二极管。 我看到您电路板上已经安装了一个45V 电视。  

    这些峰值的振幅是多少?

    有时如何提高 PC? 电容器可以降低器件的有效带宽、并减少您看到的一些尖峰。 这可能无法完全解决大型关断瞬态的问题。  

    谢谢!

    Jacob