This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA851:没有获得相对于 VOCM 的输出

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1271, INA851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1492041/ina851-not-getting-output-with-respect-to-the-vocm

器件型号:INA851
主题中讨论的其他器件:ADS1271

工具与软件:

你(们)好、

我们将使用 INA851来为 ADS1271提供差分输入

 INA851的配置:

Vs-=-5V

Vs+=+5V

VOCM = 2.5V

VCLAMP-=连接至 VS-

VCLAMP+=连接至 VS+

RG -用于单位增益的悬空

IN -= 0v

IN+= 500mV

根据为输出  Vo = G *(Vin- Vin+)+ Vocm 给出的公式

然后、OUT+和 OUT-之间的输出应该为3V。

但对于500mV 输入、我们获得500mV 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Priti、您好!  

    需要将输出测量为差分输出吗? 如果是这样、那么在给定下列条件的情况下、500mV 应该是预期的输出。  

    请参阅产品页面上的设计和开发:  

    您可以输入您的条件、然后查看将获得的输出范围。  

    如果您还有其他问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我们希望差分输出作为输入提供给 ADS1271。

    如果我们要在输出信号中添加声码、INA851的配置应该是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priti:  

    通过设置 Vocm = 2.5V、您将把输出 Vcm 设置为2.5V。 当 INA 读取的是差分输出时、差分输出为500mV、输入端的差分电压、但其电平设置为高达2.5V。  

    此致、
    Ashley