This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:INA226AIDGSR 需要解决调试问题

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1493114/ina226-ina226aidgsr-need-to-solve-debug-issue

器件型号:INA226

工具与软件:

尊敬的专家:

客户需要按以下方式解决此问题:(1)我们的计算结果比实际结果大得多、我们如何纠正它? 测量的2毫欧电阻为2.3A、计算出的电流应为1.15A、计算出的功耗为13W。 现在公式太大了。

我们的设计如下:

首先开发环境采用 INA226AIDGSR、I2C 通信协议、外设连接具有2毫欧电阻、官方连接电阻一致、我们的预期电流为4A

第二:测试

(1)利用官方网站上的数据计算:

配置寄存器(0x00)使用默认值0x4127

校验寄存器(0x05)填充默认值0x0A00

最小电流单位使用1mA 计算得出

CURRENT:0x04寄存器* 0.0001的值

功率计算:寄存器0x06的值为* 0.0001 * 25

计算结果如下:

事实上、电阻两端的电压仅为2.5mV 左右

(2)使用4A 的预测电流计算得出:

配置寄存器(0x00)使用默认值0x4127

计算出的电流最小单位为:0.000122A

计算得出的校正寄存器(0x05)的值为0x51EB

电流计算:0x04寄存器的值* 0.000122

功率计算:0x06寄存器* 0.0.000122 *25的值

计算结果如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Herbert、您好!

    您的计算和寄存器设置看起来都正确。 因此、第一个调试步骤是确认器件的 IN+和 IN-引脚上的电压是否为预期的电压(以防电压在到达器件之前发生变化)。 为此、请运行电流并测量 IN+和 IN-之间的电压差。 对于该测量、请确保尽可能靠近器件引脚进行测量、而不是测量分流电阻器两端的电压。 您可以将测得的电压与在 VSHUNT 结果中看到的电压进行比较。 如果电压与您预期看到的电压不同、则可能是硬件问题。 如果电压是预期电压、则可能是代码或 I2C 通信存在问题、导致值关闭。

    此致、

    Mitch