工具与软件:
尊敬的专家:
客户需要按以下方式解决此问题:(1)我们的计算结果比实际结果大得多、我们如何纠正它? 测量的2毫欧电阻为2.3A、计算出的电流应为1.15A、计算出的功耗为13W。 现在公式太大了。
我们的设计如下:
首先开发环境采用 INA226AIDGSR、I2C 通信协议、外设连接具有2毫欧电阻、官方连接电阻一致、我们的预期电流为4A
第二:测试
(1)利用官方网站上的数据计算:

配置寄存器(0x00)使用默认值0x4127
校验寄存器(0x05)填充默认值0x0A00
最小电流单位使用1mA 计算得出
CURRENT:0x04寄存器* 0.0001的值
功率计算:寄存器0x06的值为* 0.0001 * 25
计算结果如下:

事实上、电阻两端的电压仅为2.5mV 左右
(2)使用4A 的预测电流计算得出:
配置寄存器(0x00)使用默认值0x4127
计算出的电流最小单位为:0.000122A
计算得出的校正寄存器(0x05)的值为0x51EB
电流计算:0x04寄存器的值* 0.000122
功率计算:0x06寄存器* 0.0.000122 *25的值
计算结果如下: