This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:应用问题

Guru**** 2910270 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1492897/ina3221-application-question

器件型号:INA3221

工具与软件:

嗨、团队:

客户希望检测电路板上的6组电流。
使用两个 INA3221、两个电源电压均为+12V
请回答以下问题
INA3221是否需要编写默认代码?
2.当前的分辨率是多少? 这是使用 CONFIG 设置的吗?
客户参考电路是使用5m Ω 分流电阻器的 VGA 团队

谢谢!

此致、

Alice Fan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alice、

    下面是我对您的问题的回答:

    INA3221无需写入任何默认代码即可运行、因为它具有默认设置。 但是、您可能希望使用与默认设置不同的设置、在这种情况下、您可能希望在上电后将这些设置右侧用于器件。

    分流电压 LSB 步长为40µV μ V:

    所以、您的电流 LSB 将从 I=V/R 得到 然而、根据您选择的转换和平均值计算设置、"分辨率"会有所不同(在 CONFIG 寄存器中):

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitch:

    如果分流负载为1A、读数为5mV、
    然后14-3位为5mV/40uV=125、
    125转换为二进制数是0000 0111 1101
    读取电路板 EC 侧的位14-3将得到1A = 0000 0111 1101?

    谢谢!

    此致、

    Alice Fan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alice、

    是的、您的理解是正确的。

    此致、

    Mitch