This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV333:关断后的输出电压尖峰(VS)

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1493755/tlv333-output-voltage-spike-after-turn-off-vs

器件型号:TLV333

工具与软件:

"我正在使用 TLV333运算放大器电路(U3704)、并且在器件断电时输出出现意外的电压尖峰。

具体而言:

  • 会禁用±2.5V 电源轨
  • 输出(连接至 R3754)显示数百毫伏的尖峰
  • R3754当前已断开连接

注意:

  • ±2.5V 电源轨一起关闭
  • 2个输入信号(Vref 和 INA_OUT 具有相同的行为和电压)、这意味着它们之间始终具有0V 电压。

有人能不能深入了解导致这种瞬态电压行为的原因?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    *黄色信号不是"SRN 到 SRP",而是 U3704.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itai

    感谢您的发帖。  我明白你的意思了。 我认为 TLV333没有任何上电复位电路、在断电后能更平稳地关闭。  因此、您看到的某些东西并不会让我感到惊讶。  我理解您的评论差分输入大约为零、但是您是否尝试过删除它们并观察输出的运行方式。  我不确定它们是否有任何效果、但这是一个很好的方法、因为您已经构建了电路。

    卡盘