This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OP07C:OP07CP PCN

Guru**** 2693325 points

Other Parts Discussed in Thread: OP07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1491898/op07c-op07cp-pcn

器件型号:OP07C

工具与软件:

HI SIR

我买了一个包装 REAL OP07C(DC 2441 ),用于大规模生产机,不能纠正工作

但改回旧的数据代码、机器很好、

我是否知道器件最近是否有 PCN?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCN# 20230327006.1
    PCN# 20231031008.1

    保证的数据表限值没有变化、但其他特性可能有。 您的电路可能依赖于这些特性;请展示一个原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、  

    [报价用户 id="456804" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1491898/op07c-op07cp-pcn 我能知道最近器件中是否有任何 PCN 吗?

    正如 Clemens 所指出、产品中有 PCN、请参阅 PCN 链接。  

    Unknown 说:
    但改回旧的数据代码、机器没问题、

    新 Fab 的运算放大器与旧芯片等效、但它们可能略有不同、例如开环输出阻抗、GBWP 等 如果不符合旧设计性能、则可能需要修改电路。  

    如果您能给我提供原理图、我可以帮您解决"问题"。 通常、新晶圆厂的运算放大器性能与旧晶圆厂相比已有所提高、但它们之间确实存在细微差异。  

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们生产高电位测试仪,并向全球销售,您可以看到下图,IC27是来自5kV 电阻分压器的 VF 信号,闭环电路

    使用旧生产日期代码、VF 稳定、如下方所示。

    使用新的数据代码、VF 不稳定、如下方所示。

    我们还在其他电路中使用 OP07、如采样保持电路、仍然不稳定、  

    我们已经尝试在放大器前面或放大器后面添加1000.450p 和100p

    仍然没有任何改进、

    你有什么建议吗。谢谢吗?

    运行速率30k

    愿我知道新旧之间的 BW 差异,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    感谢原理图。  

    我有几个问题、请参阅下面的图片截图。  

    我可以知道新旧版的 BW 差异吗、

    我目前没有数据。 旧 OP07C 的 GBW 为600kHz (典型值)。 我需要为此找到新的晶圆制造厂。 我们的团队不久前才接手产品线。  

    请告诉我上面的问题,我会找到根本原因。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我是否可以知道标记定义? 不同之处是什么?

    25AHS7通行证
    4AA473M 失败

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Alex、  

    我是否可以知道标记定义? 不同之处是什么?

    25AHS7 -参考旧 Si-die、旧制造厂、2022年5月制造

    4AA473M -参考新的 Si-die (新晶圆厂)、于2024年8月制造。 (PCN 之后的器件)

    在前面的答复中、我已经指出了 PCN。 很可能是运算放大器在驱动容性负载、导致 新晶圆厂的输出端出现振荡行为。 如果我有原理图、则需要对运算放大器的输出进行补偿。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Q1:HV 节点连接 到2级滤波器(如下所示)、然后转至 ADC (AD7606)

    Q2:我们按照您的测试方法串联一个100欧姆并使用短探头进行测量、我们可以看到偏移 很粗、VF 波形也是

    输出端的振荡行为

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我使用的生产日期代码:2412可以、但使用生产日期代码:2441不可以

    我可以知道2412是 由旧的制造厂生产的吗? 新晶圆制造厂

    根据您的 PCN、2412应该  由新晶圆厂制造?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    43ACCEM 没问题、DC 2412、我知道 晶圆厂在哪里吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、  

    43ACCEM 没问题、DC 2412、我知道 制造厂在哪里吗?

    下面提供了相关信息。 我想 CFAB 位于德克萨斯州达拉斯。 运算放大器在墨西哥制造。  

    问题:

    我仍在尝试查找该产品的 BW 和其他相关信息。 这款产品是我们在德国的团队设计的,这就是为什么它需要比平时长的时间。   

    下图运算放大器的 输出具有运算放大器振荡效应、该效应需要针对新的 Fab 进行补偿。  

    您能否尝试通过3.01kΩ 电阻器并联470oF 电容、看看您是否能够消除振荡?

    e2e.ti.com/.../0525.OP07C-Oscillation-issues-in-TW-03262025.TSC

    同时、我也在尝试获取有关器件验证数据的其他信息。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的大力支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    按照你的规则, 并联470oF 的3.01kΩ 电阻器,结果如下,电平转换到负位置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、  

    很抱歉、该建议未生效。

    您能否确认在以下原理图中探测测试点的位置? 我的理解是您在 TP20进行了探测、可以观察到振荡效应。 也许我被误解了。  

    [报价 userid="456804" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1491898/op07c-op07cp-pcn/5731728 #5731728"]

    您可以看到下图、IC27是来自5kV 电阻分压器的 VF 信号、闭环电路

    使用旧生产日期代码、VF 稳定、如下方所示。

    [报价]

     在原理图上、我正在尝试找到 IC27、VF 节点和5kΩ 电阻分压器的位置、但找不到。 请指明探头位置和相关行为。  

    是的、我联系了德国团队的工程师。 由于新的 Fab 更改、TL07C 的 GBW 已从大约600kHz 更改为1.1MHz 范围。 开环输出阻抗变化不大。 旧运算放大器中的数据报告约为35Ω@1MHz、而新的 FAB 运算放大器则在42Ω@1MHz 处测量。 振荡效应是由电路 UGBW 区域附近的极点造成的。  

    如果我能够补偿新型运算放大器中主极点、我们应该能够解决该问题。

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在原理图上、我正在尝试找到 IC27、VF 节点和5kΩ 电阻分压器的位置、但找不到。 请指明探头位置和相关行为。  

    答:是的、测量 IC 27、TP 20的波形。   

      而不是5kΩ 电阻、在 IC27的中、信号来自

      5000V 输出、 由电阻分压器实现衰减

    我们在不同的 PCB 和模块中使用 OP07、许多 PCB 需要进行调整。

    这是一个大型 工程、您是否从其他 国家/地区收到了同样的问题?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、  

    这是一个大型 工程、您是否从其他 国家得到了同样的问题?

    您是此 OP07C 器件的第一位客户。 尽管 GBW 增加到大约1.1MHz 范围、但新运算放大器上的开环输出阻抗没有显著变化。 因此它不应该存在我能想到的振荡问题。 OP07C 的验证数据表明、新设计与旧的制造厂非常相似、对于这一特定的设计、您应该不会看到此类问题。 因此我不确定我是否理解真正的 问题、我需要您提供更多信息。   

    IC27电路的增益为4V/V、该电路在新器件中应该具有足够的相位裕度、而不会出现振荡。 您能回答以下问题吗?  

    您是否在 IC27或 OP07CP 运算放大器的±15Vdc 旁边放置了旁路电容器? 我建议在 运算放大器的两个±15VDC 引脚旁边使用1uF、低 ESR 电容器。 如果没有这些旁路电容器、纹波噪声将会通过运算放大器、如示波器快照中所示。 (我知道旧 OP07CP 正常工作)。  

    2.以 ±15Vdc 为单位的纹波电压幅度是多少? 是否存在与电压轨相关的高频分量。 您的应用是 Hi-Pot 测试仪、因此  ±15Vdc 比典型应用的噪声更大、我不会感到惊讶。  开关电源的开关频率是多少?

    3. C23和 C24的价值是什么? 我猜这些值应该在1nF 或100pF 范围内。  

    4. IC27和 OP07C 的预期 BW 是什么? 我猜是它的设计大约是100kHz 范围。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond