This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6464:在 TINA 中为 HART 模拟输入设计多个带通滤波器、在瞬态严重失真情况下、在交流传输特性中、可看到衰减

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC3702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1493837/lmc6464-designing-multiple-bandpass-filter-for-hart-analog-input-in-tina-in-transient-severe-distortion-and-in-ac-transfer-characteristic-it-shows-attenuation

器件型号:LMC6464
主题中讨论的其他器件:TLC3702

工具与软件:

1、非正弦波输出、严重放损。

2、带通较差、衰减较大。

3、 原原理图(蓝圈电路据说是 MBPF (带通滤波器),只有1个放大器,它滤除频率950HZ-2500HZ,然后左放大器应将过滤后的正弦波传输成方波)。

4、从上面复制的 TINA 电路。

A、 为什么会出现这样的失真、它可能是 R 和 C 的值吗?  

B、在 TI 站点上、没有看到任何 仅使用1个放大器的 MBPF、这是为了实现带通的二阶放大器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anky、您好!  

    您能给我发送一份与二阶滤波器相关的应用手册吗?

    我不知道您具有什么(20MHz 至20Hz?) BPF 需要在950Hz 至2.5kHz、0dB、更好的 Q 特性。  

    e2e.ti.com/.../LMC6464-MFB-LPF-03272025.TSC

    根据 HART 应用要求、您可能必须构建两个分立式 MFB 滤波器

    您还可以为您的 PC 下载以前的 FilterPro 工具。 请记住、不再支持此副本。   

    https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1288800/filterpro-3-1-download?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=filterpro%203.1#

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否向我发送与二阶滤波器相关的应用手册?

    我将50Hz 工业信号合并为 hart 信号。  

    存档中对此电路的原始说明。

    " hart 的集合是透过 HT2012解调模型及其外部电路来完成的。 由于哈特通带范围介于950HZ 和2500HZ 之间、因此应预先进行滤波以消除超出范围的干扰。 使用带通滤波器来滤除其他频率、然后应将其从正弦波变换为方波以进行输入。 该电路对基于放大器 LMC 6464的带通滤波器和数字方波变换电路的一些折衷方案。 BPF 用于降低信号中的噪声干扰。 滤波器还用于消除波中的窥视、从而形成平坦信号。 数字方波电路将正弦波转换为方波、以便 HT2012接收。"  

    1、文档中的电路肯定是 错误的、因为对于低通滤波器、电容器未接地、无法产生低通。  

    2、您的帖子是典型的低通滤波器、您是否看到过类似文档中的电路、但可以通过一个放大器形成带通滤波器? 我已经被这种电路困扰了几周。 我努力地模仿它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anky、您好!  

    您是否指的是应用手册? 它与您的电路略有不同。  

    e2e.ti.com/.../ht2012dsb.pdf

    这是电路响应。 TLC3702是一款比较器。  

    e2e.ti.com/.../TLC27M-MFB-HART-BPF - 03292025.TSC

    可以在单个运算放大器中构建 BPF、但您可能使用特定运算放大器。  

    如果 BPF 需要介于950Hz 至2.5kHz、0dB 之间、具有更好的 Q 特性、那么您可能最好使用两个运算放大器来构建滤波器。 我希望这对您有所帮助。  

    此致!

    Raymond   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raymond、谢谢、看起来您的 pdf 电路更准确、而对于 VoP、我也遇到了同样的情况。 我对 HT 很好奇、过滤器可能因公司而异。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用手册的一些更新。  

    HART 为 Ipp = 1mA、平均0mA 正弦波电流信号、通过电路阻抗转换为正弦波电压 Singla、而 HT2012为0–5V 方波正弦波。 因此、在 HT 2012和 HART 之间将存在滤波器和波再生器。  

    我模拟了您的 TSC 文件、没有看到方波? 为什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、错过了一件事、衰减太大了、怎么会起作用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anky、您好!

    最后一个阶段是比较器电路、因此它将上升到 Vcc 或 Vee、具体取决于比较器结果。  

    我不知道 你想做什么。 这不是 TI 的应用手册、我只是回复了您关于筛选器主题的疑问。  

    此致!

    Raymond