工具与软件:
您好、TI 大师赛:
我将尝试测试 OPA2188的输入电流、测试拓扑如下所示:

我使用 Fluke 289C 等入口万用表来测量 A 和 B 点的电压、然后将该值除以10K、然后得到 OPA2188的输入电流。
但这里出现了一个奇怪的现象:
案例1:黑色探头分别接触 BAT-和红色探头、然后将输入电压从100V 更改为800V、阶跃为100V、测量数据如下:
| 输入电压/V | 电压 A/V | 电压 B/V |
| 100 | 0.2005. | 0.2005. |
| 200 | 0.3871 | 0.3868 |
| 300 | 0.5737. | 0.5732. |
| 400 | 0.7604 | 0.7597 |
| 500 | 0.9476 | 0.9468 |
| 600 | 1.1342. | 1.1331. |
| 700 | 1.3215. | 1.3203. |
| 800 | 1.5090 | 1.5075 |
我不明白为什么 随着输入电压的上升、A 和 B 之间的电压差会越来越大。
输入为800V 时、V (A-B)= 1.5mV、因此10K 电容器的电流接近150nA、比数据表大10倍。
案例2:我尝试立即测量 A 和 B、将黑色探头连接到 A、将红色探头连接到 B、这次无论输入电压如何、V (A-B)始终接近10uV、大大低于案例1。
那么、哪种情况下的测量方法正确? 为什么呢?
非常感谢!