This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2188:下面哪一项是测试输入偏置电流时的真实值?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1494917/opa2188-which-one-is-the-true-value-when-test-the-input-bias-current

器件型号:OPA2188

工具与软件:

您好、TI 大师赛:

我将尝试测试 OPA2188的输入电流、测试拓扑如下所示:

我使用 Fluke 289C 等入口万用表来测量 A 和 B 点的电压、然后将该值除以10K、然后得到 OPA2188的输入电流。

但这里出现了一个奇怪的现象:

案例1:黑色探头分别接触 BAT-和红色探头、然后将输入电压从100V 更改为800V、阶跃为100V、测量数据如下:

输入电压/V 电压 A/V 电压 B/V
100 0.2005. 0.2005.
200 0.3871 0.3868
300 0.5737. 0.5732.
400 0.7604 0.7597
500 0.9476 0.9468
600 1.1342. 1.1331.
700 1.3215. 1.3203.
800 1.5090 1.5075

我不明白为什么 随着输入电压的上升、A 和 B 之间的电压差会越来越大。

输入为800V 时、V (A-B)= 1.5mV、因此10K 电容器的电流接近150nA、比数据表大10倍。

案例2:我尝试立即测量 A 和 B、将黑色探头连接到 A、将红色探头连接到 B、这次无论输入电压如何、V (A-B)始终接近10uV、大大低于案例1。

那么、哪种情况下的测量方法正确? 为什么呢?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fluke 289的 MΩ 阻抗为10k Ω;OPA2188的额定电阻为 TΩ Ω。 因此、您要测量的大多数电流都不是偏置电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiang:  

    [quote userid="606249" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1494917/opa2188-which-one-is-the-true-value-when-test-the-input-bias-current 这样哪种情况下是正确的测量方法? 为什么?[/QUOT]

    克莱门斯有一个很好的观点。 您需要使用电表或皮安表来测量 OPA2188中的小偏置电流。  

    DMM 的精度不够。 10uV 约等于 DMM 的精度限值。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond