Other Parts Discussed in Thread: XTR305, XTR300
主题中讨论的其他器件: XTR300
工具与软件:
您好!
请查看我们的原理图、即 当存在一些 干扰信号时、PIN18和 PIN19输出异常、波形参阅以下内容:

原理图:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Robert:
我可以问这些干扰信号来自哪里吗? [报价]我们需要通过 RSCS 测试、 这个测试中有大约1GHz 的无线信号、我们使用433MHz 电话来闭合电路板
为了 模拟此测试 、如果我们消除此 干扰源、PIN18和 PIN19将自动恢复、
1.我们测试电源+/16V 是正常的,如果 对讲机对板闭合;
2.我们的 浪涌测试是正常的;
请告知 Plesae XTR305是否具有弱辐射防护功能? 谢谢。
您好!
此干扰是否已传播到 OD 引脚? 导致关断的原因是什么? [报价]当我们关闭 射频干扰源时,产品没有关闭,它只是 MCU 发出的警报( 故障是 LED 闪烁),
[/quote]此外、EF_CM 和 EF_LD 也不应连接在一起。 我建议降低所有错误标志引脚的上拉电阻值。 我不相信这应该是你所看到的问题的原因,但这是一个严重的问题。 [报价]我们将根据您的建议进行测试、并会尽快向您提供反馈。
BTW、我们认为它是辐射影响、因此您能否帮助检查是否有 辐射测试报告?
或者是否还有任何其他客户反馈此问题提交给 TI? 谢谢。
尊敬的 Zhang:
[报价 userid="507183" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1491852/xtr305-the-error-flag-signal-error/5739780 #5739780"]BTW、我们认为它是辐射影响、因此您能否帮助检查是否有 辐射测试报告?
或者是否还有任何其他客户反馈此问题提交给 TI? 谢谢。
[报价]我已搜索此文件下的任何文档、但找不到任何文档。 我过去也没有见过任何客户出现此问题。 我将与我的另一位同事核实他们过去是否见过任何东西。
此致、
Robert Clifton
尊敬的 Robert:
Plesae 评论附加,谢谢。
尊敬的 Zhang:
我们根据您的意见修改了我们的设计、但问题仍然 存在、因此请您帮助解决此问题、谢谢。
您是否分离了 EF_CM 和 EF_LD 引脚? 您是否也降低了所有 EF 上拉电阻器的电阻?
BTW、我们认为这是辐射影响、所以您能帮助检查是否有 辐射测试报告吗?
我发现我们确实对 XTR300和 XTR305的参考设计进行了一些 EMC 测试。 请参阅此处: https://www.ti.com/lit/ug/tidu434/tidu434.pdf 和 https://www.ti.com/lit/ug/tidue87/tidue87.pdf。这些文档 主要涉及 IEC61000-4和 IEC61800-3。 不过、重点介绍的是输出信号、而不是错误标志。
也许是时候从这一点后退一步、看一看 它们自己的错误标志。 让我们假设 EF 引脚上出现的故障状况是实际故障状况。 在此 RSCS 测试期间、您是否确认其他引脚没有发生任何变化?
此致、
Robert Clifton