This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR305:错误标志信号错误

Guru**** 2856630 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR305, XTR300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1491852/xtr305-the-error-flag-signal-error

器件型号:XTR305
主题中讨论的其他器件: XTR300

工具与软件:

您好!

请查看我们的原理图、即 当存在一些 干扰信号时、PIN18和 PIN19输出异常、波形参阅以下内容:

原理图:

e2e.ti.com/.../saqs_2D00_04sc-12_5F00_20250117.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    我会仔细研究这个问题、并尽快回复您。  

    我可以问一下这些干扰信号来自哪里吗?  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    我可以问这些干扰信号来自哪里吗?  [报价]

    我们需要通过 RSCS 测试、 这个测试中有大约1GHz 的无线信号、我们使用433MHz 电话来闭合电路板

    为了 模拟此测试 、如果我们消除此 干扰源、PIN18和 PIN19将自动恢复、

    1.我们测试电源+/16V 是正常的,如果 对讲机对板闭合;

    2.我们的 浪涌测试是正常的;

    请告知 Plesae XTR305是否具有弱辐射防护功能? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    感谢您提供更多信息。  

    您是否已验证干扰不是来自3.3V 电源?  

    这种干扰是否已传播到 OD 引脚? 导致关断的原因是什么?  

    此外、EF_CM 和 EF_LD 也不应连接在一起。 我建议降低所有错误标志引脚的上拉电阻值。 我不相信这应该是你所看到的问题的原因,但它是一个严重的问题。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此干扰是否已传播到 OD 引脚? 导致关断的原因是什么?  [报价]

    当我们关闭 射频干扰源时,产品没有关闭,它只是 MCU 发出的警报( 故障是 LED 闪烁),

     

    此外、EF_CM 和 EF_LD 也不应连接在一起。 我建议降低所有错误标志引脚的上拉电阻值。 我不相信这应该是你所看到的问题的原因,但这是一个严重的问题。  [报价]

    我们将根据您的建议进行测试、并会尽快向您提供反馈。

    BTW、我们认为它是辐射影响、因此您能否帮助检查是否有 辐射测试报告?

    或者是否还有任何其他客户反馈此问题提交给 TI? 谢谢。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    [报价 userid="507183" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1491852/xtr305-the-error-flag-signal-error/5739780 #5739780"]

    BTW、我们认为它是辐射影响、因此您能否帮助检查是否有 辐射测试报告?

    或者是否还有任何其他客户反馈此问题提交给 TI? 谢谢。

    [报价]

    我已搜索此文件下的任何文档、但找不到任何文档。 我过去也没有见过任何客户出现此问题。 我将与我的另一位同事核实他们过去是否见过任何东西。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    我们会根据您的意见修改我们的设计、但问题仍然 存在、因此我们恳请您帮助解决这一问题、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    我还在等待同事的回复、但我会重新向他传达此信息。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    您能给我发送此电路板的布局吗?  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    Plesae 评论附加,谢谢。

    e2e.ti.com/.../SAQS_2D00_04SC-12_5F00_20250225.brd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    我们根据您的意见修改了我们的设计、但问题仍然 存在、因此请您帮助解决此问题、谢谢。

    您是否分离了 EF_CM 和 EF_LD 引脚? 您是否也降低了所有 EF 上拉电阻器的电阻?  

    BTW、我们认为这是辐射影响、所以您能帮助检查是否有 辐射测试报告吗?

    我发现我们确实对 XTR300和 XTR305的参考设计进行了一些 EMC 测试。 请参阅此处: https://www.ti.com/lit/ug/tidu434/tidu434.pdf 和 https://www.ti.com/lit/ug/tidue87/tidue87.pdf。这些文档 主要涉及 IEC61000-4和 IEC61800-3。 不过、重点介绍的是输出信号、而不是错误标志。  

    也许是时候从这一点后退一步、看一看 它们自己的错误标志。 让我们假设 EF 引脚上出现的故障状况是实际故障状况。 在此 RSCS 测试期间、您是否确认其他引脚没有发生任何变化?  

    此致、

    Robert Clifton