This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241A:INA241A2QDRQ1

Guru**** 2483955 points
Other Parts Discussed in Thread: TL072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1494090/ina241a-ina241a2qdrq1

器件型号:INA241A
主题中讨论的其他器件:TL072

工具与软件:

测试数据表明增益误差非常大、超出了芯片给出的增益误差的准确度、有助于弄清其原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    INA241是一款准确的器件、我收集的所有数据都是这样的。   您要如何将 Rshunt 连接到器件?  该器件的 IB 与35µA 有关、如果您的 Rshunt 连接串联电阻器、则可能会导致问题。  此外、我看到输出端的10kΩ Ω 电阻器是否在该节点有一个可以衰减信号的电容器?

    您使用的是什么 Rshunt?  您正在运行的电流是多少?  您是否直接在 INA241的输入上测量了信号以进行比较、或者您是否在其他地方测量?

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入信号使用信号发生器直接测量芯片的输出信号
    我正在使用的信号发生器现在输入信号、输入信号是一致的、输出信号非常不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我没有看到 Rshunt。  获得输入的 IC 能否提供电压。  输入需要35µA、因此具有低阻抗。  INA241不是仪表放大器。

    您是否测量了 INA241的 IN+和 IN-引脚上的输入电压以 与预期电压进行比较?

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在使用10R 分流电阻器测试进行的测试、信号增益差异仍超出给定参数的规格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    您能检验一下2.5V 电压。  TL072无法驱动4.7µF 电容。  要解决此问题、可以在 TL072的输出端和电容后面添加一个电阻器。  您需要根据负载上的电容模拟所需的量。  大多数放大器无法驱动大电容。