This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA741:失调电压引脚不工作

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA277, OPA177, TLE2021, TL071, TL031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1488308/ua741-offset-pin-not-working

器件型号:UA741
主题中讨论的其他器件:TLE2021TL071、OPA277、OPA177 TL031

工具与软件:

大家好、我们从 Mouser 分销商购买了一组运算放大器 UA741CP、并尝试在我们的一个典型数据采集和控制板中使用它们、但我们发现输入偏移引脚 不起作用、因为我们无法补偿输入偏移(实际上、通过使用 R11微调器、输出根本没有变化)。 我们要在 R1和 R2连接在一起的情况下对其进行测试、即零伏输入。

违规部件标记为48AELYM-G4

这是电气图纸的摘要、其中显示了使用运算放大器的典型电路(我们在生产的几个电路板中广泛使用这种电路):

我们检查了电路板电路、没有发现任何问题、而且、使用  我们实验中使用的其他741、偏移电路可在同一个电路板上正常工作。

我们已经检查了100件中的10件,发现所有的缺陷。 这是组件无法正常工作的图像:

关于741在同一电路板上正常工作的一个示例标记不同(01AK7DM)。

这可能是什么问题? 似乎很多元件无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自 PCN# 20230713001.1起、此器件使用具有不同架构的新裸片。 这会阻止旧的失调电压调整方法起作用、因此新器件上不会连接失调电压引脚。

    数据表未指定最小偏移调整量、因此我认为这不属于缺陷。

    采用 PDIP 封装且具有更佳失调电压的类似器件是 TL071、OP07C、TLE2021或 OPA177/OPA277。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    这是组件工作不正常的图片:

    如 Clemens 所示、 UA741 最近已完成 Fab 更改、 失调电压零特性已移除或禁用。  

    https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/5485/PCN20230713001.1.pdf

    Vos 性能应该优于旧的失调电压规格、如下表所示。 这可能是 禁用该功能的原因。  

    还有其他技术可执行 Vos 调整。 如果您需要帮助、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、很好知道。 很遗憾、此更改未反映在2018年的产品文档中。

    我想我们将采用 TL071:这是一个易于更换的方法、只意味着改变偏移微调器的值、并且我们已经在其他项目中使用它、因此我们将其添加到了我们的器件列表中。

    感谢您提供的信息和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。 我不会质疑我不熟悉的此类文档、但我想知道自从我阅读过(我的亮点是我的)以来、此更改会对器件规格产生什么影响:

    对形状、适用性、功能、质量或可靠性的预期影响(正面/负面):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:  

    由于采用了新的制造厂、因此下面的 TL071的偏移引脚也被移除。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl071.pdf?ts = 1743144842872&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTL071

    在现代运算放大器中、不再需要这些 Vos 功能、因为该工艺可以始终实现低 Vos 运算放大器。 通用运算放大器的典型值是 Vos (请参阅输入)> 1mV。 如果您需要 Vos 更低的运算放大器(<1mV)、则应该考虑我们的精密运算放大器、在这里您无需担心 Vos 问题或修整 Vos。  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/precision/overview.html

    对形状、适用性、功能、质量或可靠性的预期影响(正面/负面):

    新的 晶圆厂工艺已经历了性能验证、可靠性测试、工艺差异、新旧之间的生产相关性、鉴定、认证流程相关的合规性测试。 这个晶圆厂的开发和更改需要经过多年的时间才能最终确定。 因此、对可靠性的影响应保持不变。 在大多数情况下、新晶圆厂的工艺可靠性参数已优于旧晶圆厂。  

    对于终端用户而言、质量变量是新晶圆厂验证和确认过程的一部分。 例如、长期稳定性、应力测试、制造一致性、功能测试、 机械和电气接口等均已通过认证。 新的 RFAB 于2009年开始投产。 在过去几年中、许多此类运算放大器产品开始从旧晶圆厂转变为新晶圆厂。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇哦! 我们需要考虑所有这些!

    顺便说一下、我们已经将 TL031用于其他一些应用:该元件是否也要进行类似的 更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 PCN 中的列表;它也适用于 TL031。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:  

    是的、TL031在 PCN 的受影响列表中。  

    https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/5485/PCN20230713001.1.pdf

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond