This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3491:ADS131M04:直流测量问题。

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3491, ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1492344/tlv3491-ads131m04-dc-measuring-issues

器件型号:TLV3491
主题中讨论的其他器件: ADS131M04

工具与软件:

我们使用 ADC 的第4通道(AIN3P 和 AIN3N)测量超级电容器电压、如原理图所示。

分压器用于将超级电容器(在此配置中最大为3.3V)降至 ADC 可读范围内的电平。

当我们激活通道进行测量时就会出现问题:我们在 TP11处观察到与分压器的预期电平相比大约有10%的压降。 但是、当通道被禁用时、电压会恢复到预期值。 我在 ADC 论坛上打开了一个问题、该问题的主题是: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1490143/ads131m04-dc-measuring-issues

请帮帮我。
解决此问题的最佳方法是什么?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "激活通道"是否意味着您在 ADC 上选择它、即唯一的区别是现在有一些电流流入 AIN3P?

    R57上的压降是多少? TLV3491具有高阻抗输入;电流没有任何其他流向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonjan、您好!

    TLV3491是比较器、因此它不会测量电压、它只是声明它高于或低于某个阈值。

    R57提供迟滞并会使引脚3电压升高或降低。

    请重申目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens 和 Ron:

    感谢您的答复。

    @克莱门斯,是的,"激活通道"的意思是完全的。 R57上的压降与 TP11上相对于 GND 的电压相同。 希望这 对您有所帮助。

    @Ω Ron、我们使用 ADC ADS131M04测量电压。 我们使用 TLV3491作为比较器来激活/停用超级电容器的充电。 我打开此问题是因为除了 ADC 输入之外、与 SCALed_SC 的唯一连接是通过 TLV3491。 我们要了解为什么会出现这种"压降"行为以及 TLV3491是否在其中发挥了作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonjan,

    您可以交换输入。 这会使迟滞远离  SCALED_SC 信号。

    最不复杂的答案是删除 R57。 如果输入电压缓慢移动、这可能会在 TLV3491输出上引入抖动。