This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM111:频率限制和使用±800mV 噪声信号输入(WAV 文件测试)

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1497615/lm111-frequency-limitation-and-operation-with-800-mv-noise-signal-inputs-wav-file-test

器件型号:LM111

工具/软件:

大家好:

我正在使用 LM111比较器 并使用.wav文件生成的两个噪声信号对其进行测试。 两个输入大致摆动的范围内 ±800mV  并连接到 LM111的反相和同相输入端。

在随附的屏幕截图中:

  • 顶部波形(黄色) 非反相输入

  • 中间波形(绿色) 反相输入

  • 底部波形(红色) 即 LM111输出

令我困惑的是输出、即使输入看起来相当稳定或仅略过交叉、它也会展示出很多快速转换。 我想知道这是由于噪声信号的性质造成的、还是会达到某种程度 或响应限制 阈值。

我有几个问题:

  • 对于具有快速变化或高噪声模拟输入的 LM111而言、这种响应是否正常?

  • 这可能与有关 缺少迟滞 输入失调电压或压摆率限制

  • 会增加 外部迟滞或滤波 在这种用例中帮助稳定输出?

非常感谢任何指导或建议。 请告诉我共享这些.wav文件是否会有所帮助。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashuman、

    缺乏迟滞似乎是问题所在。 WAV 数据可能有所帮助。

    所需的输出是什么[低电平、高电平、如果稳定]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需添加 Ron 的注释、如果您能够显示 noninv 和 inv 输入之间的差异、则可以更轻松地进行分析。 但是 、如果我们假设输入的平静区域具有相同的电势、那么输出将发生抖动是有意义的、因为将比较器的输入处于相同电位是一种未定义的状态(失调电压和噪声将控制输出)。
    正如 Ron 所建议的、如果我的假设正确、添加外部迟滞就可以解决这个问题。  
    Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:
    作为使用超少元件实现低压电流比较器的一部分、我在各种条件下测试了 LM-111比较器。 然而、由于没有迟滞、我最初遇到了严重的抖动问题。 为了解决这个问题、我添加了一个外部元件来控制迟滞量、现在似乎运行良好。 再次感谢您的反馈!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:
    你说的是正确的—波形的很大一部分有低电平振荡周围的共模,这导致明显的抖动。 为了更好地进行分析、我对不同时间间隔内的瞬变进行了仿真。 我还添加了一个外部迟滞元件、该元件似乎已经解决了问题。 再次感谢您的反馈!