This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THP210:单电源设计

Guru**** 2884550 points

Other Parts Discussed in Thread: THP210, ADS127L14, ADS1288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1497381/thp210-single-supply-design

器件型号:THP210
主题中讨论的其他器件: ADS127L14ADS1288

工具/软件:

您好 Luis:

再次感谢您的支持。

我们测试了 ADXL354 MEMS 加速计,它运行良好。

现在、我们正在 步入生产阶段。

我们将有两个传感器和4通道, 3通道用于加速计 ADXL354和1通道用于 gephone。

我想我们将使用 THP210和 ADS127L14 (对于所有4个通道)。

我的 gephone 电路具有双电源、即+5V、如下所示。

请告诉我,我们可以使地球电话电路低于单电源?

我有 ADS1288数据表第45页中的电路创意。

此致、

Lhagva

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lhagva,

    将双电源转换为单电源的常见方法是使用1/2 Vs 基准替换所有接地基准。  1/2 Vs 现在用作模拟接地。  然后运算放大器负电源将连接到系统地(即 GND = 0V)。  请参阅下面的原始电路和单电源版本。

    新版本:

    旧版本:

    文件:

    e2e.ti.com/.../geo_2D00_dual_2D00_sup.TSC

    e2e.ti.com/.../geo_2D00_single_2D00_sup.TSC

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、艺术、

    非常感谢您的答复。

    我将使用 TI DIYAMP-SOIC-EVM 评估板。

    用户指南 SBOU162A.pdf 第9页和第10页提到了 Sallen-Key 滤波器和同相放大器的原理图、如下所示。

    我们可以使用这种 配置。

    此致、

    Lhagva

    e2e.ti.com/.../sbou162a-DIYAMP_2D00_SOIC_2D00_EVM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lhagva,

    这是一个很好的发现。  是的、请务必使用、然后您可以使用 EVM 确认其满足您的要求。   

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Art、

    我做了模拟。

    第一级没有问题、输出端的直流电压为2.5V。

    但第二级接近5V (恰好为4.962V)。

    请建议我如何修复它。

    很高兴您能为我提供单电源设计的文档。

    此致、

    Lhagva  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lhagva,

    1. 以下是单电源设计的参考: sloa030a  
    2. 该基准的问题在于它实际上并未涵盖您的特定电路。  您制造的电路越不寻常、您就越不可能拥有该电路的特定示例。  根据您的评论、 DIYAMP-SOIC-EVM 文档似乎帮助您进入第一个工作阶段。
    3. 在第二阶段、我可以帮助您解决这个问题、但我需要知道您的具体目标是什么。  该电路具有返回到输入端的反相连接和同相连接。  您想要什么输入输出关系?  第一级的输入信号范围是多少以及 需要的输出是多少。
    4. 在进行单电源设计时、我会执行我在上一篇文章中提到的操作。  即、将负电源接地、然后接地所有其他接地并将它们置于1/2 Vs。  如果您这样做、您可以采用任何通用电路并将其转换为单电源。

    很抱歉、我没有具体的答案电路、但我不知道您的目标是什么。

    此致、艺术