This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL071:无法将失调电压调整为"零伏"MPN - TL071CP 批次- 4AA2LXM

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TL071H, TL071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1494330/tl071-not-able-to-tune-the-offset-to-zero-volts-mpn---tl071cp-lot---4aa2lxm

器件型号:TL071

工具/软件:

大家好、

我们在 PCB 中使用 TL071CP、它的功能是放大光电二极管的输入信号、我们从2008年开始在设计中使用相同的 IC。

 目前我们收到了批次(4AA2LXM)、在组装测试期间、我们发现引脚1和5之间输入失调电压调整值两端的电压没有调整。

 如果我们用之前收据中的其他批次替换 IC TL071CP、我们能够调整偏移量。 我们只面临这个批次的问题4AA2LXM。

 我们需要您的支持来确定问题并得出 IC 批次是否是问题的结论、

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 PCN# 20221219006.1、此器件使用与 TL071H 相同的新芯片。 失调电压调整将不再以相同的方式在新架构中工作、因此不再连接失调电压调节引脚。

    新芯片具有更好的失调电压。 如果这还不够、您必须使用其他运算放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kannan:

     目前我们收到了很多(4AA2LXM)、在组装测试期间、我们发现引脚1和5之间输入失调电压调整的电压没有调整。

    正如 Clemens 所言、新的 PCN 自22年12月发布、新的晶圆制造厂中移除了运算放大器中的失调电压调节功能。 此功能已禁用且不再工作。 批次4AA2LXM 是在 PCN 发布日期之后制造的、因此这是 PCN 之后的运算放大器产品。   

    https://www.mouser.com/PCN/Texas_Instruments_:PCN20221219006_20221221091103261.pdf?srsltid=AfmBOoqXf3XtbOsqgNy4gImV1UZIS_7YdWR3KZG7QqDLdZr5kSrJsQt

    数据表当前正在更新。 我们将尽快发布更新后的数据表。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表当前正在更新。 我们将尽快发布更新后的数据表。

    我们何时能够获得更新的数据表、我们需要新的 架构来根据变化修改电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 TL071H 引脚;引脚现在为 NC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kannan:  

    我们需要新的 架构来根据更改修改电路。

    TL071x 的数据表赢得了重大变更。 但是、TL07x 系列中的所有偏移调整引脚都将被移除或标记为 请勿连接。 下面将显示 TL071H 器件的引脚标识示例、 目前数据表中未明确列出移除的特性。  

    同样、删除了运算放大器系列中的所有失调电压调节引脚、包括所有 TL072x 和 TL074x 封装。 NC 将类似于以下校正。

    由于晶圆厂发生了变化和工艺的改进、通用运算放大器不再实现失调电压调节功能。 通用运算放大器意味着 Vos (请参阅输入)约为 ±1mV (典型值)。  

    在我们的精密运算放大器系列中、Vos (请参阅输入)通常指定为小于 ±1mV、有时低至 ±5-10uV (典型值)。 这是 TLV07中的低成本精密运算放大器示例。  您也可以在下面的链接中找到其他信息。  

      

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/precision/overview.html

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在为我们已经计划的 PCB 实施 PCN 之前、我们能否从批次中获得 IC?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们应该如何修改这个新批次 IC 的电路。 我们需要失调电压调整。

    或者、您能否为我们的 TL071CP 推荐具有失调电压功能的引脚对引脚功能等效器件、与实施 PCN 之前的批次相同。

    以及我们应该如何改变  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kannan:

    我们应该如何修改这个新批次 IC 的电路。 我们需要进行偏移调整。

    其中一种方法是使用具有低 Vos 的精密运算放大器。 我知道这可能会增加元件成本、但这是一种选择。 在精密运算放大器的选择中、我们提供了一些 可满足您要求的低成本、低 Vos 运算放大器。 您的应用是什么?  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/precision/overview.html

    或者、可以使用以下 Vos 调整方法、但可能需要更改 PCB 设计。  

    请告知我 TL071运算放大器的应用和成本考量、也许我能够为您找到 P2P 替代产品。  

    您可能能够使用 OP07C 或 OP07D、但在提出建议之前、我需要了解您的应用和要求。  

    此致、

    Raymond