工具/软件:
大家好、
我们在 PCB 中使用 TL071CP、它的功能是放大光电二极管的输入信号、我们从2008年开始在设计中使用相同的 IC。
目前我们收到了批次(4AA2LXM)、在组装测试期间、我们发现引脚1和5之间输入失调电压调整值两端的电压没有调整。
如果我们用之前收据中的其他批次替换 IC TL071CP、我们能够调整偏移量。 我们只面临这个批次的问题4AA2LXM。
我们需要您的支持来确定问题并得出 IC 批次是否是问题的结论、
谢谢!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
大家好、
我们在 PCB 中使用 TL071CP、它的功能是放大光电二极管的输入信号、我们从2008年开始在设计中使用相同的 IC。
目前我们收到了批次(4AA2LXM)、在组装测试期间、我们发现引脚1和5之间输入失调电压调整值两端的电压没有调整。
如果我们用之前收据中的其他批次替换 IC TL071CP、我们能够调整偏移量。 我们只面临这个批次的问题4AA2LXM。
我们需要您的支持来确定问题并得出 IC 批次是否是问题的结论、
谢谢!

尊敬的 Kannan:
目前我们收到了很多(4AA2LXM)、在组装测试期间、我们发现引脚1和5之间输入失调电压调整的电压没有调整。
正如 Clemens 所言、新的 PCN 自22年12月发布、新的晶圆制造厂中移除了运算放大器中的失调电压调节功能。 此功能已禁用且不再工作。 批次4AA2LXM 是在 PCN 发布日期之后制造的、因此这是 PCN 之后的运算放大器产品。

数据表当前正在更新。 我们将尽快发布更新后的数据表。
如果您有其他问题、请告知我们。
此致、
Raymond
数据表当前正在更新。 我们将尽快发布更新后的数据表。
我们何时能够获得更新的数据表、我们需要新的 架构来根据变化修改电路。
尊敬的 Kannan:
我们需要新的 架构来根据更改修改电路。
TL071x 的数据表赢得了重大变更。 但是、TL07x 系列中的所有偏移调整引脚都将被移除或标记为 请勿连接。 下面将显示 TL071H 器件的引脚标识示例、 目前数据表中未明确列出移除的特性。

同样、删除了运算放大器系列中的所有失调电压调节引脚、包括所有 TL072x 和 TL074x 封装。 NC 将类似于以下校正。

由于晶圆厂发生了变化和工艺的改进、通用运算放大器不再实现失调电压调节功能。 通用运算放大器意味着 Vos (请参阅输入)约为 ±1mV (典型值)。

在我们的精密运算放大器系列中、Vos (请参阅输入)通常指定为小于 ±1mV、有时低至 ±5-10uV (典型值)。 这是 TLV07中的低成本精密运算放大器示例。 您也可以在下面的链接中找到其他信息。

https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/precision/overview.html
如果您有其他问题、请告知我们。
此致、
Raymond
尊敬的 Kannan:
我们应该如何修改这个新批次 IC 的电路。 我们需要进行偏移调整。
其中一种方法是使用具有低 Vos 的精密运算放大器。 我知道这可能会增加元件成本、但这是一种选择。 在精密运算放大器的选择中、我们提供了一些 可满足您要求的低成本、低 Vos 运算放大器。 您的应用是什么?

https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/precision/overview.html
或者、可以使用以下 Vos 调整方法、但可能需要更改 PCB 设计。

请告知我 TL071运算放大器的应用和成本考量、也许我能够为您找到 P2P 替代产品。
您可能能够使用 OP07C 或 OP07D、但在提出建议之前、我需要了解您的应用和要求。
此致、
Raymond