This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62902:TPS62902QRYTRQ1直流/直流转换器故障分析。 指示灯 Double 85通信故障

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62902, TPS62932

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1498366/tps62902-tps62902qrytrq1-failure-analysis-of-dcac-light-double-85-communication-failure

器件型号:TPS62902
主题中讨论 的其他器件:TPS62932

工具/软件:

你(们)好

问题描述:(UMC 生产控制器:0124AA0070)

3.7 (星期五):格栅扭矩测试台提供转速、但压缩机未运行。 调查发现、接线线束的 KL31女性头有针拔取现象。 更换线束后、EIS 可通过 Vector 正常工作。 之后、格栅扭矩测试台也可以以特定速度运行并进入静态状态(仅施加高压和低压)。 (低压电源:明伟 LRS-350-24、测量电压为24.1V)

3.9 (星期日):当天、格栅扭矩试验台首次给出了转速、但压缩机没有运转。 更换低压电源后、发现 KL30电流低于正常产品。

3.10 (星期一):恢复 CD 调查、低电流再次出现。  打开盖子测试发现3.3V 时无电源  焊接测试发现3.3V 生成的 IC 的 EN (5引脚)和 GND (4引脚)之间的电阻为196 Ω、这是异常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    VIN=16V 时、TPS62902的 VIN 裕度太小。 请使用 VIN=28V 降压转换器、比如 TPS62932。

    谢谢、

    Colin