This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP2011:调整偏移

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP2011, MSPM0G1105, TINA-TI, LMP2021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1497639/lmp2011-adjusting-the-offset

器件型号:LMP2011
Thread 中讨论的其他器件: MSPM0G1105LMP2021TINA-TI

工具/软件:

我使用的是 LMP2011。

即使我将输入接地、它仍能输出约10mV 的电压。

告诉我如何校正偏移。

谢谢你。

山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载可能过高。 请显示原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的快速答复。

    我忘记附上电路图。

    输入 OUT-连接到外部负载、但这次的问题是未连接负载时。

    下拉100Ω 电阻器 R42提供。

    输出(AN1)连接到 ADC MSPM0G1105。

    通过调整可变电阻器并将其与 R44相结合以提供140KΩ Ω 的组合电阻、可将增益设置为15。

    在仿真中、输出略高于10mV、但即使 TP26和 AG (模拟接地)实际与此电路短路、

    请注意、AN0 (U8的输出)这次不受此问题的影响。

    现在刚好超过20mV。 提前感谢您。

    此致、

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamada-San、

    您能否说明一下观察此失调电压的位置? 它只是在仿真中、还是这个电路实际上是在 PCB 上构建而您正在测量这个失调电压? 如果您正在测量该失调电压、您正在探测电路的哪些节点来测量该失调电压?

    您观察到的失调电压增加可能是由于 LMP2011在低 VCM 范围内工作时输入电流增加、这种情况下、通过在 IN+和 IN-处流经输入不平衡阻抗会导致观察到的失调电压增加:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Ho-San、

    感谢您发送编修。

    我检查了我在上一篇文章中所附的电路图、我是在原型 PCB 上制作的、

    即使未连接 U10中 LMP2011的输出输入、输出也约为20mV、

    因此、当我使用 Tina-TI 进行仿真时、结果约为10mV。

    提前感谢您。

    此致、

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamada-San,

    首先、我假设您使用3.3V 单电源、如果是、那么、当 LMP2021的最大/最小失调电压为+/-25uV 时、理想情况下、您在输出端会看到什么?

    计算时、输出将介于+/-375uV (+/-25uV * 15)之间-见下文。

    不过、由于 LMP2021最小输出摆幅限制为比负电源轨高约30mV 或以上、这意味着当负电源轨接地时、输出无法低于30mV、因此无论 LMP2021的实际失调电压如何、输出始终显示~30mV (见下文)

    这意味着、当输出被驱动至30mV 或更高电压时、测量仅对20uA 或更高的 R42分流电流有效 -见下文。

    这也意味着、LMP2021电路只能测量20uA 与2mA 之间的分流电流、如下所示。

    为了方便您使用、我附上了 Tina-TI 电路原理图 -如下所示。

    e2e.ti.com/.../Hiroshi-LMP2011.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marek

    感谢您提供详细信息。

    我现在明白了。

    可能我不太理解或看不到 LMP2011标准。

    我将重新考虑这一点、包括检测 MSPM0G1105 ADC 的电路和方法。

    非常感谢。

    山田浩史