Thread 中讨论的其他器件: MSPM0G1105、 LMP2021、 TINA-TI
工具/软件:
我使用的是 LMP2011。
即使我将输入接地、它仍能输出约10mV 的电压。
告诉我如何校正偏移。
谢谢你。
山田浩史
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我使用的是 LMP2011。
即使我将输入接地、它仍能输出约10mV 的电压。
告诉我如何校正偏移。
谢谢你。
山田浩史
您好、Clemens:
感谢您的快速答复。
我忘记附上电路图。

输入 OUT-连接到外部负载、但这次的问题是未连接负载时。
下拉100Ω 电阻器 R42提供。
输出(AN1)连接到 ADC MSPM0G1105。
通过调整可变电阻器并将其与 R44相结合以提供140KΩ Ω 的组合电阻、可将增益设置为15。
在仿真中、输出略高于10mV、但即使 TP26和 AG (模拟接地)实际与此电路短路、
请注意、AN0 (U8的输出)这次不受此问题的影响。
现在刚好超过20mV。 提前感谢您。
此致、
山田浩史
您好、Yamada-San、
您能否说明一下观察此失调电压的位置? 它只是在仿真中、还是这个电路实际上是在 PCB 上构建而您正在测量这个失调电压? 如果您正在测量该失调电压、您正在探测电路的哪些节点来测量该失调电压?
您观察到的失调电压增加可能是由于 LMP2011在低 VCM 范围内工作时输入电流增加、这种情况下、通过在 IN+和 IN-处流经输入不平衡阻抗会导致观察到的失调电压增加:

Yamada-San,
首先、我假设您使用3.3V 单电源、如果是、那么、当 LMP2021的最大/最小失调电压为+/-25uV 时、理想情况下、您在输出端会看到什么?
计算时、输出将介于+/-375uV (+/-25uV * 15)之间-见下文。


不过、由于 LMP2021最小输出摆幅限制为比负电源轨高约30mV 或以上、这意味着当负电源轨接地时、输出无法低于30mV、因此无论 LMP2021的实际失调电压如何、输出始终显示~30mV (见下文)

这意味着、当输出被驱动至30mV 或更高电压时、测量仅对20uA 或更高的 R42分流电流有效 -见下文。

这也意味着、LMP2021电路只能测量20uA 与2mA 之间的分流电流、如下所示。

为了方便您使用、我附上了 Tina-TI 电路原理图 -如下所示。