This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904B-Q1:当电压差很小时报告故障

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2904B-Q1, LM2904, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1500062/lm2904b-q1-fault-reported-when-voltage-difference-is-small

器件型号:LM2904B-Q1
《Thread 中讨论的其他器件: LM2904LM358》

工具/软件:

尊敬的团队:

在使用 LM2904B-Q1 Spice 模型时、我们希望构建差分运算放大器仿真。 运算放大器的预期输出为 Vo=0.33*(V10-V11)。

当电源电压为16V 时、V10和 V11之间的电压差不是那么大、会报告故障、如日志所示。

当 V10和 V11之间的电压差很大时、不会出现故障。

当电源电压低于9V 时、V10和 V11之间的任何电压差都符合预期。

我们想了解这背后的原因。 在电压差很小时报告故障的原因。

谢谢

此致、

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、  

    Unknown 说:
    我们想了解这背后的原因。 为什么它会在电压差很小时报告故障。[/报价]

    是的、现有 LM2904/LM358 Spice 模型存在问题、请参阅下面的仿真。  

    e2e.ti.com/.../LM2904B_2D00_Q1-E2E-04102025.TSC

    如果我连接了1M Ω 负载、则电路以非线性模式运行、这是一个问题。  

    如果我使用理想的运算放大器替换 LM2904 Spice 模型、则其工作正常。 LM2904/LM358 Spice 模型存在问题。  

    Unknown 说:
    我们要构建差分运算放大器仿真。 运算放大器的预期输出为 Vo=0.33*(V10-V11)。

    这是差分放大器的仿真、似乎是正确的。 总之、Spice 模型存在问题。 我会要求建模工程师看一看。  

    e2e.ti.com/.../LM2904B_2D00_Q1-DA-E2E-04102025.TSC

    此致、

    Raymond

    [/quote]