This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4541:使用下拉电阻器将 Vocm 设置为1.4V

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1499220/ths4541-setting-vocm-to-1-4v-using-pull-down-resistor

器件型号:THS4541

工具/软件:

大家好:

在我的应用中、我在单端转差分配置中使用 THS4541。

FDA 连接到 DAC、两者均使用3.3V 单电源。

差分信号通常偏置为1.4V。

默认情况下、Vocm 采用3.3V 电源(1/2 Vs 分压器)时为1.65V。

是否最好使用外部下拉电阻来调整分压器以实现1.4V?

(假设 Vocm 不需要高精度。)

谢谢、

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部分压器电阻值是匹配的、但其绝对值无法得到保证、并且可能会发生变化、并且没有相关限制的规格。 您应该主动将 Vocm 引脚驱动至所需的电压、即使用分压器并使用任何便宜的运算放大器对其进行缓冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIR、

    根据工程的精度需求、最好使用精度已知良好(足够高)的单独放大器或基准电压来提供外部 VOCM 信号。   

    如果简单的分压器或上拉(或下拉)电阻足够了、您可以使用这些电阻、不过我建议确定工程精度容差。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens 和 Alec、

    我想我将在整个温度范围内对评估板进行实际测试、并根据观察到的偏差决定是使用单独电阻器还是电阻分压器和缓冲器等简单解决方案。

    谢谢!

    NIR