Other Parts Discussed in Thread: THS4541
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THS4541 工具/软件:
大家好:
在我的应用中、我在单端转差分配置中使用 THS4541。
FDA 连接到 DAC、两者均使用3.3V 单电源。
差分信号通常偏置为1.4V。

默认情况下、Vocm 采用3.3V 电源(1/2 Vs 分压器)时为1.65V。
是否最好使用外部下拉电阻来调整分压器以实现1.4V?
(假设 Vocm 不需要高精度。)
谢谢、
NIR