Thread 中讨论的其他器件:AM67、 SysConfig、 AB15
工具/软件:
你(们)好
客户使用 AM67和 ADV7535作为桥接器、以支持 DSI 转 HDMI。

这是他们的 DTS 文件、请帮助检查配置、谢谢。
e2e.ti.com/.../k3_2D00_j722s_2D00_evm.dts
此致
Zekun
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
你(们)好
客户使用 AM67和 ADV7535作为桥接器、以支持 DSI 转 HDMI。

这是他们的 DTS 文件、请帮助检查配置、谢谢。
e2e.ti.com/.../k3_2D00_j722s_2D00_evm.dts
此致
Zekun
您好、
adv7535驱动器已通过 DSI 输入修改默认值、
您能澄清一下这一说法吗? 我不确定我是否理解这一点。
DSI 驱动器应该无法更改 ADV7535寄存器、除非 ADV7535驱动器具有 DSI 驱动程序可调用此功能来更改寄存器值。
浏览 ADV7535驱动程序后、我看不到 任何地方都使用了 ADV7511_REG_VIC_Send 和 ADV7511_REG_AUX_VC_DETECTED 宏、因此它们应该是默认值... 除非在不使用定义的宏的情况下对驱动程序进行写入。
此致、
Takuma
Takuma
我花了一些时间与客户打交道、发现 DSI 设置时序与 ADV7535测试 PATTEN 使用1920x1080相比略有不同。
根据寄存器转储、我们的垂直 FP 高度为0x2、所需的值为0x4
垂直 BP 高度为0x38、所需值为0x36
我个人认为这可能不重要、但您能告诉我们在哪里修改或提供此修补程序吗?
:03-02 1920 x 1080p 60H:
78 28 89;默认值=0x67、总线宽度=2200 (DSI 时序发生器)
78 29 80;默认值=0x20、总线宽度=2200 (DSI 时序发生器)
78 2A 02;默认值=0x02、Hsync 活动宽度=44 (DSI 时序发生器)
78 2B C0;默认值=0x80、Hsync 活动宽度=44 (DSI 时序发生器)
78 2C 05;默认值=0x06、水平 FP 宽度=88 (DSI 时序发生器)
78 2D 80;默认值=0xE0、水平 FP 宽度=88 (DSI 时序发生器)
78 2E 09;默认值=0x0D、水平 BP 宽度= 148 (DSI 时序发生器)
78 2F 40;默认值=0xC0、水平 BP 宽度=148 (DSI 时序发生器)
78 30 46;默认值=0x2E、总帧高度=1125 (DSI 时序发生器)
78 31 50;默认值=0xE0、总帧高度=1125 (DSI 时序发生器)
78 32 00;默认值=0x00、Vsync 活动高度=5 (DSI 时序发生器)
78 33 50;默认值=0x50、Vsync 活动高度=5 (DSI 时序发生器)
78 34 00;默认值=0x00、垂直 FP 高度=4 (DSI 时序发生器)
78 35 40;默认值=0x50、垂直 FP 高度=4 (DSI 时序发生器)
78 36 02;默认值=0x01、垂直 BP 高度=36 (DSI 时序发生器)
78 37 40;默认值=0x40、垂直 BP 高度=36 (DSI 时序发生器)
结束
完整的测试 PATTEN 设置值如附件所示。
e2e.ti.com/.../1920_5F00_1080p_5F00_4Lane_5F00_DSI-_2800_1_2900_.txt
Br、Rich
您好 Rich、
时序参数应来自此处的 DRM_EDID.c 文件: https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/tree/drivers/gpu/drm/drm_edid.c?h=ti-linux-6.6.y#n243。HDMI 与简单的 DSI 面板略有不同、因为它使用 EDID 协商来支持多种不同的分辨率。 我过去的一个补丁是试图在忽略 EDID 的同时强制某种模式,但它似乎没有像我预期的那样生效。
如果在 DSI 时序中进行编程、则具有1920x1080@60Hz 的线路应该是选择的模式。 我以为时间是一样的、但可能错过了一些东西。 客户的一对新眼睛会很好。
如果没有使用新的计时参数(最坏情况)设置计时参数、我们可以尝试从驱动程序中删除所有 DMT (离散监视器计时)、并仅定义一个计时参数来真正破解此漏洞。
此致、
Takuma
Takuma
有关寄存器的详细信息、请参阅 ADV7535编程指南。
我会通过精子电子邮件发送给您
ADV7533使用四个 I2C 寄存器映射。
主寄存器映射的 SDA/SCL 编程地址为0x72。
第5节"寄存器映射"中提供了主寄存器映射的完整列表。 ▷I2C 硬件信息、请参阅 T Ü V ADV7533 Hardware User’s 中的"I2C 接口(访问 ADV7533寄存器)"部分。
数据包存储器的器件地址是可编程的、由主寄存器 映射的寄存器0x45控制。 默认设置为0x70。
EDID 存储器地址可由主寄存器映射的0x43进行编程和控制。 默认设置为 0x7E。
EDID 存储器内容仅在以下情况下有效:
μ■包含有效的 EDID:发生 EDID 就绪中断之后、发生以下任一情况之前:
HPD 从高电平变为低电平
0x41[6]= 1
BKSV 标志的第2次发生频率
■包含 BKSV 和 BSTATUS:在第2个 BKSV 标志之后、直到其被清除。
DSI 和 CEC 存储器地址可通过主寄存器映射的0xE1进行编程和控制。 默认 设置为0x78。
除非另有说明、否则本文档中的所有寄存器引用均指主寄存器映射(中的除外)
第4.2节(DSI 设置和控制)和 第4.9节(CEC 处理)、其中所有寄存器均指 DSI 和 CEC
映射、除非另有说明。
在客户案例中、主寄存器映射为0x3D (原始0x72、这是驱动器中的默认寄存器表)
DSI 和 CEC 存储器 是0x3C (原始0x78)。
DSI 时序表如下所示、似乎有来自 ADV7535的所需 DSI 时序。

Br、Rich
Takuma
在今天与 ADI 和客户的会面中、我注意到 ADV7535寄存器中的 CSI 时序由 CSI 驱动程序(使用 ADV7535)通过 I2C 进行编程、我发现如果采用0x52、默认设置应该正确、实际上这并不是我们的 CSI 输出时序。
我想知道为什么在 ADV7535设置 BP 和 FP 中填写的值将不符合下面的时序。
CSI 驱动程序是否采用我们在 Linux 中的实际 DSI 时序设置中的时序?
/* 0x52 - 1920x1080@60Hz */
{ DRM_MODE("1920x1080", DRM_MODE_TYPE_DRIVER, 148500, 1920, 2008,
2052, 2200, 0, 1080, 1084, 1089, 1125, 0,
ADI 检测到 CSI 输出格式为240i、仅在2个通道中根据 ADV7535中的只读寄存器、在何处设置要使用的输出格式和通道以及分辨率?
现在、我们似乎正在尝试使 CSI 输出时序与 ADV7535编程的 CSI 时序保持一致、否则不会根据 ADI RD 显示该时序。
您能否创建1920x1080 60Hz 渐进(不是16:9) 4通道输出的补丁来进行测试?
Br、Rich
您好 Rich、
让我看看今天的解决问题。 我17天 前分享的 0001-hack-force-adv-hdmi-bridge-for-720x480.patch 的补丁应该选择了特定的计时参数。 让我重新制作这个补丁以便您进行测试。
另一方面、ADV7535寄存器编程应在 ADV7535驱动程序内完成。 图像格式也应从 ADV7535驱动器传播到 DSI 驱动器。
最后、应在器件树中设置通道数。
此致、
Takuma
您好 Rich、
对于 ADV7535寄存器、我建议客户也查看此代码。 TI 没有对此驱动程序的额外见解、因此客户对该驱动程序的了解比我们更多。
无论如何、我确实看看这个驾驶员、看看他们是如何设置车道的。 我看到一系列用于读取和设置通道数的函数: https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/tree/drivers/gpu/drm/bridge/adv7511/adv7533.c?h=ti-linux-6.6.y#n172
void adv7533_dsi_power_on(struct adv7511 *adv)
{
struct mipi_dsi_device *dsi = adv->dsi;
if (adv->use_timing_gen)
adv7511_dsi_config_timing_gen(adv);
/* set number of dsi lanes */
regmap_write(adv->regmap_cec, 0x1c, dsi->lanes << 4);
if (adv->use_timing_gen) {
/* reset internal timing generator */
regmap_write(adv->regmap_cec, 0x27, 0xcb);
regmap_write(adv->regmap_cec, 0x27, 0x8b);
regmap_write(adv->regmap_cec, 0x27, 0xcb);
} else {
/* disable internal timing generator */
regmap_write(adv->regmap_cec, 0x27, 0x0b);
}
/* enable hdmi */
regmap_write(adv->regmap_cec, 0x03, 0x89);
/* disable test mode */
regmap_write(adv->regmap_cec, 0x55, 0x00);
regmap_register_patch(adv->regmap_cec, adv7533_cec_fixed_registers,
ARRAY_SIZE(adv7533_cec_fixed_registers));
}
int adv7533_parse_dt(struct device_node *np, struct adv7511 *adv)
{
u32 num_lanes;
of_property_read_u32(np, "adi,dsi-lanes", &num_lanes);
if (num_lanes < 1 || num_lanes > 4)
return -EINVAL;
adv->num_dsi_lanes = num_lanes;
adv->host_node = of_graph_get_remote_node(np, 0, 0);
if (!adv->host_node)
return -ENODEV;
of_node_put(adv->host_node);
adv->use_timing_gen = !of_property_read_bool(np,
"adi,disable-timing-generator");
/* TODO: Check if these need to be parsed by DT or not */
adv->rgb = true;
adv->embedded_sync = false;
return 0;
}
我建议您和客户查看这些功能、将一些打印语句放入其中、并查看通道数是否设置正确。
还有一个 函数会将计时参数写入同一文件、因此请检查此处是否所有内容都正确写入。
我需要2~3天的时间才能获得解析补丁。
此致、
Takuma
尊敬的 Takuma:
应用补丁 adv7535寄存器转储:

[ 256.588933] debug:adv7535_bridge_get_modes、强制执行特定的分辨率
[ 256.588981] debug:drm_set_preferred_mode
[ 256.588985] debug:模式为1920x1080、时钟为148500。 这是首选项
[ 256.588994]调试:HSYNC_START-2008、HSYNC_END-2052、htotal-0、hoffset-1084、vsync_start-1089、 VSYNC_END-0、vscan-2131131648
[ 256.734764]调试:adv7533_DSI_POWER_ON DSI->lanes=0x4 use_timing_gen=0x1
您好、
我假设在软件中设置了正确的分辨率、但寄存器转储中的值不正确。 此假设是否正确?
如果是、则可以查看另一个不同的方面、如果尚未这样做:
[引述 userid="492487" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1456851/processor-sdk-am67-dts-configuration-for-dsi-convert-to-hdmi/5724648 #5724648"]另一方面、寄存器设置如何? 客户是否能够研究 ADV 驱动程序来查看寄存器写入是否正确?
我的一位同事注意到、YAML 绑定中的器件树节点中似乎有多个可配置的 I2C 寄存器("main"、"EDID"、"CEC"和"packet")、但这些寄存器设置是否正确? https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/tree/Documentation/devicetree/bindings/display/bridge/adi,adv7533.yaml?h=ti-linux-6.6.y#n35
[/报价]我看到、过去仅为 I2C 寄存器定义了0x3D。 不过、我可以在上面的 YAML 示例中看到、它们对"reg-names ="main"、"EDID";"定义了"reg=<0x39>、<0x66>;"。 我还看到其他器件树定义了所有4个寄存器、例如此 imx8mm-beacon kit.dts: https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/tree/arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mm-beacon-kit.dts?h=ti-linux-6.6.y#n60。
DSI 和 CEC 存储器 为0x3C (原始0x78)。
^从这句话来看、似乎默认值有变化... 但是、这些问题是否在您的最终处理中正确?
此致、
Takuma
Takuma、ć
请参阅 ADI 重播:
例如、1920 × 1080p 60Hz、4通道信号的 MIPI 时钟值为445.5 MHz。 这意味着来自 SoC 的 MIPI 数据和来自 ADV7535寄存器的视频时序参数应匹配。 同样、MIPI 时钟值在1920 × 1080p 50Hz、1920 × 1080i 100Hz 和1920 × 1080i 120Hz、4通道信号内保持445.5 MHz。如果 ADV7535在其视频时序参数设置为1920 × 1080p 60Hz 时接收到任何这些 MIPI 信号(时钟和数据)、则会发生冲突。 因此、无法观察到正确的视频输出。
您好、
将 SoC 配置为 MIPI DSI 视频模式操作 、 具有同步脉冲的非突发模式、以及 MIPI 源 连续 MIPI 时钟 和数据流提供。 [/报价]从 SoC 的角度来看、这看起来不错... 但这是 ADI 想要的评论吗? 或者这是一个评论,这是观察和 ADI 回答这是好的吗?
在查看共享寄存器值时、可在 ADV7535寄存器(即 DSC_CEC 寄存器0x28–0x37)中获取1920 × 1080p 60Hz 视频时序参数。 因此、必须从 SoC 发送相同的 MIPI 信号(时钟和数据)。三 件事:
- 您能共享"k3conf dump clock 232"的输出吗?
- 过去、您分享了一些示波器读数。 当前测量的 MIPI 时钟是多少?
- 如果这个问题来自高时钟 频率要求、是否有任何 较低的 fps 或较低的分辨率需要 ADV7535和显示屏支持的较低时钟频率、以便我们可以将其用作实验?
此致、
Takuma
[/quote]
您好、
我认为、除非使用与预期不同的颜色格式、否则从 SoC 的角度来看、时钟是正确的。 148500000 (148.5MHz)应该是已编程的像素时钟。 您提到需要445.5MHz、但我假设这是字节时钟而不是像素时钟。 在这种情况下、如果每个像素需要3个字节(如 RGB888)、则148.5MHz * 3=RGB888 445.5MHz。 如果这是不同于 ARGB8888 (使用4字节)或 RGB565 (占用2字节)的格式、则这种不匹配可能会导致问题。
关于一个单独的主题,我已经在内部与另一个显示专家讨论过,看起来他们有一个"神奇"的计时参数,适用于不同的桥,而这在过去是不起作用的。 作为一个实验、您可以尝试一下:
此致、
Takuma
Takuma
应用补丁后、不会显示输出


ecu1270:~# modetest -M tidss
编码器:
ID CRTC 类型可能的 crtcs 可能的克隆
39 38 NONE 0x00000001 0x00000001
连接器:
ID 编码器状态名称大小(mm)模式编码器
40 39已连接 HDMI-A-1 0x0 16 39
模式:
索引名称刷新(Hz) hdisp HSS htot vdisp VSS VSE vtot
#0 1680x1050 59.95 1680 1784 1960 2240 1050 1053 1059 1089 146250标志:nhsync、pvsync;类型:驱动程序
#1 1680x1050 59.88 1680 1728 1760 1840 1050 1053 1059 1080 119000标志:phsync、nvsync;类型:驱动程序
#2 1400x1050 59.98 1400 1488 1632 1864 1050 1053 1057 1089 121750标志:nhsync、pvsync;类型:驱动程序
#3 1400x1050 59.95 1400 1448 1480 1560 1050 1053 1057 1080 101000标志:phsync、nvsync;类型:驱动程序
#4 1600x900 60.00 1600 1624 1704 1800 900 901 904 1000 108000标志: phsync , pvsync ;类型:驱动程序
#5 1280x1024 60.02 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 108000标志:phsync、pvsync;类型:驱动程序
#6 1440x900 59.89 1440 1520 1672 1904 900 903 909 934 106500标志:nhsync、pvsync;类型:驱动程序
#7 1440x900 59.90 1440 1488 1520 1600 900 903 909 926 88750 flags:phsync、nvsync;type:driver
#8 1280x960 60.00 1280 1376 1488 1800 960 961 964 1000 108000标志:phsync、pvsync;类型:驱动程序
#9 1360x768 60.02 1360 1424 1536 1792 768 771 777 795 85500标志:phsync、pvsync;类型:驱动程序
#10 1280x800 59.81 1280 1352 1480 1680 800 803 809 831 83500标记:nhsync、pvsync;类型:驱动程序
#11 1280x800 59.91 1280 1328 1360 1440 800 803 809 823 71000标志:phsync、nvsync;类型:驱动程序
#12 1280x768 59.87 1280 1344 1472 1664 768 771 778 798 79500标志:nhsync、pvsync;类型:驱动程序
#13 1280x768 59.99 1280 1328 1360 1440 768 771 778 790 68250标志:phsync、nvsync;类型:驱动程序
#14 1280x720 60.00 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 74250标志:phsync、pvsync;类型:驱动程序
#15 800x600 60.32 800 840 968 1056 600 601 605 628 40000标志:phsync、pvsync;类型:驱动程序
道具:
1 EDID:
旗帜:不可变的 blob
Blob:
值:
2 DPMS:
旗帜:枚举
枚举:ON=0待机=1挂起=2关闭=3
值:0
5链路状态:
旗帜:枚举
枚举:Good=0 bad=1
值:0
6非台式机:
标志:不可变范围
值:0 1
值:0
4个逻辑块:
旗帜:不可变的 blob
Blob:
值:
CRTC:
ID fb 位置大小
38 50 (0、0)(1680x1050)
#0 1680x1050 59.95 1680 1784 1960 2240 1050 1053 1059 1089 146250标志:nhsync、pvsync;类型:驱动程序
道具:
24 VRR_ENABLED:
标志:范围
值:0 1
值:0
27 CTM:
旗帜:blob
Blob:
值:
28 GAMMA_LUT:
旗帜:blob
Blob:
值:
29 gamma_lut_size:
标志:不可变范围
值:0 4294967295
值:256
层面:
Id crtc fb crtc x、y x、y gamma size 可能是 crtcs
31 38 50 0 0 0 0 0 0 0x00000001
格式:AR12 AB12 RA12 RG16 BG16 AR15 AB15 AR24 AB24 RA24 BA24 RG24 BG24 AR30 AB30 XR12 X12 RX12 XR15 XB15 NV24 XB24 X24 XR30 XB30 YUYVY XR12
道具:
8类型:
旗帜:不可变的枚举
枚举:overlay=0 Primary=1 Cursor=2
值:1.
30 in_formats:
旗帜:不可变的 blob
Blob:
值:
01000000000000001d00000018000000
01000000900000004152313241423132
52413132524731364247313641523135.
414231354152344142323452413234
4241323452473234424732344231523330
41423330585231325842313252583132
5852313558423135585234584234.
52583234425832345852333058423330
59555956555956594e56313200000000
ffffffff1f00000000000000000000
0000000000000000
IN_FORMAS blob 解码:
AR12:线性
AB12:线性
RA12:线性
RG16:线性
BG16:线性
AR15:线性
AB15:线性
AR24:线性
AB24:线性
RA24:线性
BA24:线性
RG24:线性
BG24:线性
AR30:线性
AB30:线性
XR12:线性
XB12:线性
RX12:线性
XR15:线性
XB15:线性
XR24:线性
XB24:线性
RX24:线性
BX24:线性
XR30:线性
XB30:线性
YUYV:线性
UYVY:线性
NV12:线性
33 zpos:
标志:范围
值:0 1
值:0
34 COLOR_ENCODING:
旗帜:枚举
枚举:ITU-R BT.601 YCbCr = 0 ITU-R BT.709 YCbCr = 1
值:0
35 COLOR_RANGE:
旗帜:枚举
枚举:YCbCr 限量程=0 YCbCr 全量程=1
值:1.
36 α:
标志:范围
值:0 65535
值:65535
37像素混合模式:
旗帜:枚举
枚举:前乘数=0覆盖率=1
值:0
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0x00000001
格式:AR12 AB12 RA12 RG16 BG16 AR15 AB15 AR24 AB24 RA24 BA24 RG24 BG24 AR30 AB30 XR12 X12 RX12 XR15 XB15 NV24 XB24 X24 XR30 XB30 YUYVY XR12
道具:
8类型:
旗帜:不可变的枚举
枚举:overlay=0 Primary=1 Cursor=2
值:0
30 in_formats:
旗帜:不可变的 blob
Blob:
值:
01000000000000001d00000018000000
01000000900000004152313241423132
52413132524731364247313641523135.
414231354152344142323452413234
4241323452473234424732344231523330
41423330585231325842313252583132
5852313558423135585234584234.
52583234425832345852333058423330
59555956555956594e56313200000000
ffffffff1f00000000000000000000
0000000000000000
IN_FORMAS blob 解码:
AR12:线性
AB12:线性
RA12:线性
RG16:线性
BG16:线性
AR15:线性
AB15:线性
AR24:线性
AB24:线性
RA24:线性
BA24:线性
RG24:线性
BG24:线性
AR30:线性
AB30:线性
XR12:线性
XB12:线性
RX12:线性
XR15:线性
XB15:线性
XR24:线性
XB24:线性
RX24:线性
BX24:线性
XR30:线性
XB30:线性
YUYV:线性
UYVY:线性
NV12:线性
43 zpos:
标志:范围
值:0 1
值:1.
44 COLOR_ENCODING:
旗帜:枚举
枚举:ITU-R BT.601 YCbCr = 0 ITU-R BT.709 YCbCr = 1
值:0
45 COLOR_RANGE:
旗帜:枚举
枚举:YCbCr 限量程=0 YCbCr 全量程=1
值:1.
46 alpha:
标志:范围
值:0 65535
值:65535
47像素混合模式:
旗帜:枚举
枚举:前乘数=0覆盖率=1
值:0
帧缓冲区:
ID 尺寸间距
您好、
我认为修补程序没有干净地应用。 您能否与下面共享的 DRM_EDID.c 进行比较?
e2e.ti.com/.../drm_5F00_edid.c
具体而言、DRM_DMT_MODES 数组只能包含一个值:
static const struct drm_display_mode drm_dmt_modes[] = {
/* 0x52 - 1920x1080@60Hz */
{ DRM_MODE("1920x1080", DRM_MODE_TYPE_DRIVER, 133333333 / 1000, 1920, 1920 + 8,
1920 + 8 + 32, 1920 + 8 + 32 + 40, 0, 1080, 1080 + 16, 1080 + 16 + 8, 1080 + 16 + 8 + 6, 0,
DRM_MODE_FLAG_NHSYNC | DRM_MODE_FLAG_NVSYNC) },
};
这应该会使"modetest -M tidss"仅显示一行模式。
此致、
Takuma
尊敬的 Takuma:
应用该补丁后、不会显示输出
ecu1270:~# modetest -M tidss
[182.737830]调试:HSYNC_START-1928、HSYNC_END-1960、htotal-0、hskoff-1096、vsync_start-1104 VSYNC_END-0、vscan-2131133016
[ 188.459533] debug:adv7535_bridge_get_modes、强制执行特定的分辨率
[ 188.459575]调试:DRM_SET_Preferred_mode
[ 188.45959] debug:模式为1920x1080、时钟为133333。 这是首选项
编码器:
ID CRTC 类型可能的 crtcs 可能的克隆
39 0 NONE 0x00000001 0x00000001
连接器:
ID 编码器状态名称大小(mm)模式编码器
40 0已连接 HDMI-A-1 0x0 0 39
道具:
1 EDID:
旗帜:不可变的 blob
Blob:
值:
2 DPMS:
旗帜:枚举
枚举:ON=0待机=1挂起=2关闭=3
值:0
5链路状态:
旗帜:枚举
枚举:Good=0 bad=1
值:0
6非台式机:
标志:不可变范围
值:0 1
值:0
4个逻辑块:
旗帜:不可变的 blob
Blob:
值:
CRTC:
ID fb 位置大小
38 0 (0、0)(0x0)
#0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0标志:;类型:
道具:
24 VRR_ENABLED:
标志:范围
值:0 1
值:0
27 CTM:
旗帜:blob
Blob:
值:
28 GAMMA_LUT:
旗帜:blob
Blob:
值:
29 gamma_lut_size:
标志:不可变范围
值:0 4294967295
值:256
层面:
Id crtc fb crtc x、y x、y gamma size 可能是 crtcs
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0x00000001
格式:AR12 AB12 RA12 RG16 BG16 AR15 AB15 AR24 AB24 RA24 BA24 RG24 BG24 AR30 AB30 XR12 X12 RX12 XR15 XB15 NV24 XB24 X24 XR30 XB30 YUYVY XR12
道具:
8类型:
旗帜:不可变的枚举
枚举:overlay=0 Primary=1 Cursor=2
值:1.
30 in_formats:
旗帜:不可变的 blob
Blob:
值:
01000000000000001d00000018000000
01000000900000004152313241423132
52413132524731364247313641523135.
414231354152344142323452413234
4241323452473234424732344231523330
41423330585231325842313252583132
5852313558423135585234584234.
52583234425832345852333058423330
59555956555956594e56313200000000
ffffffff1f00000000000000000000
0000000000000000
IN_FORMAS blob 解码:
AR12:线性
AB12:线性
RA12:线性
RG16:线性
BG16:线性
AR15:线性
AB15:线性
AR24:线性
AB24:线性
RA24:线性
BA24:线性
RG24:线性
BG24:线性
AR30:线性
AB30:线性
XR12:线性
XB12:线性
RX12:线性
XR15:线性
XB15:线性
XR24:线性
XB24:线性
RX24:线性
BX24:线性
XR30:线性
XB30:线性
YUYV:线性
UYVY:线性
NV12:线性
33 zpos:
标志:范围
值:0 1
值:0
34 COLOR_ENCODING:
旗帜:枚举
枚举:ITU-R BT.601 YCbCr = 0 ITU-R BT.709 YCbCr = 1
值:0
35 COLOR_RANGE:
旗帜:枚举
枚举:YCbCr 限量程=0 YCbCr 全量程=1
值:1.
36 α:
标志:范围
值:0 65535
值:65535
37像素混合模式:
旗帜:枚举
枚举:前乘数=0覆盖率=1
值:0
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0x00000001
格式:AR12 AB12 RA12 RG16 BG16 AR15 AB15 AR24 AB24 RA24 BA24 RG24 BG24 AR30 AB30 XR12 X12 RX12 XR15 XB15 NV24 XB24 X24 XR30 XB30 YUYVY XR12
道具:
8类型:
旗帜:不可变的枚举
枚举:overlay=0 Primary=1 Cursor=2
值:0
30 in_formats:
旗帜:不可变的 blob
Blob:
值:
01000000000000001d00000018000000
01000000900000004152313241423132
52413132524731364247313641523135.
414231354152344142323452413234
4241323452473234424732344231523330
41423330585231325842313252583132
5852313558423135585234584234.
52583234425832345852333058423330
59555956555956594e56313200000000
ffffffff1f00000000000000000000
0000000000000000
IN_FORMAS blob 解码:
AR12:线性
AB12:线性
RA12:线性
RG16:线性
BG16:线性
AR15:线性
AB15:线性
AR24:线性
AB24:线性
RA24:线性
BA24:线性
RG24:线性
BG24:线性
AR30:线性
AB30:线性
XR12:线性
XB12:线性
RX12:线性
XR15:线性
XB15:线性
XR24:线性
XB24:线性
RX24:线性
BX24:线性
XR30:线性
XB30:线性
YUYV:线性
UYVY:线性
NV12:线性
43 zpos:
标志:范围
值:0 1
值:1.
44 COLOR_ENCODING:
旗帜:枚举
枚举:ITU-R BT.601 YCbCr = 0 ITU-R BT.709 YCbCr = 1
值:0
45 COLOR_RANGE:
旗帜:枚举
枚举:YCbCr 限量程=0 YCbCr 全量程=1
值:1.
46 alpha:
标志:范围
值:0 65535
值:65535
47像素混合模式:
旗帜:枚举
枚举:前乘数=0覆盖率=1
值:0
帧缓冲区:
ID 尺寸间距
ecu1270:~# kmstest
[ 188.459586]调试:HSYNC_START-1928、HSYNC_END-1960、htotal-0、hskoff-1096、vsync_start-1104、 VSYNC_END-0、vscan-2131132920
[ 1099.693829] debug:adv7535_bridge_get_modes、强制执行特定的分辨率
[ 1099.693873] debug:drm_set_preferred_mode
[ 1099.693878] debug:模式为1920x1080、时钟为133333。 这是首选项
模式对 HDMI-A-1无效
您好、
感谢您试用。
无效模式对 HDMI-A-1
^我 有这样的怀疑可能会发生,因为我没有在你过去分享的 modetest 日志中看到神奇的计时参数。
然而、根据我们第一次应用修补程序时发现的模式错误、我认为我们应该回顾过去的一个实验、因为我认为它没有得到适当的执行。
可以尝试使用较低的分辨率吗? 800x600准确。 下面是用于选择此较低分辨率的两个补丁:
modetest -M tidss 日志应仅显示800x600模式行。
此致、
Takuma
尊敬的 Takuma:
应用此补丁后、它处于800x600模式、但不会显示输出
ecu1270:~# modetest -M tidss
编码器:[ 92.450259] debug:adv7535_bridge_get_modes、强制使用特定分辨率
ID CRTC 类型可能的 crtcs 可能的克隆
39 38无0x000[92.450305]调试:DRM_SET_Preferred_mode
00001 0x00000001
连接器:
ID 编码器状态名称大小([92.450310] debug:模式为800x600、时钟为40000。 这不是首选项
[ 92.450318]调试:HSYNC_START-840、HSYNC_END-968、htotal-0、hskoff-601、vsync_start-605、 VSYNC_END-0、vscan-2131132272
MM)模式编码器
40 39已连接 HDMI-A-1 0x0 1 39
模式:
索引名称刷新(Hz) hdisp HSS htot vdisp VSS VSE vtot
#0 800x600 60.32 800 840 968 1056 600 601 605 628 40000标志:phsync、pvsync;类型:驱动程序
道具:
1 EDID:
旗帜:不可变的 blob
Blob:
值:
2 DPMS:
旗帜:枚举
枚举:ON=0待机=1挂起=2关闭=3
值:0
5链路状态:
旗帜:枚举
枚举:Good=0 bad=1
值:0
6非台式机:
标志:不可变范围
值:0 1
值:0
4个逻辑块:
旗帜:不可变的 blob
Blob:
值:
CRTC:
ID fb 位置大小
38 48 (0、0)(800x600)
#0 800x600 60.32 800 840 968 1056 600 601 605 628 40000标志:phsync、pvsync;类型:驱动程序
道具:
24 VRR_ENABLED:
标志:范围
值:0 1
值:0
27 CTM:
旗帜:blob
Blob:
值:
28 GAMMA_LUT:
旗帜:blob
Blob:
值:
29 gamma_lut_size:
标志:不可变范围
值:0 4294967295
值:256
层面:
Id crtc fb crtc x、y x、y gamma size 可能是 crtcs
31 38 48 0 0 0 0 0 0 0x00000001
格式:AR12 AB12 RA12 RG16 BG16 AR15 AB15 AR24 AB24 RA24 BA24 RG24 BG24 AR30 AB30 XR12 X12 RX12 XR15 XB15 NV24 XB24 X24 XR30 XB30 YUYVY XR12
道具:
8类型:
旗帜:不可变的枚举
枚举:overlay=0 Primary=1 Cursor=2
值:1.
30 in_formats:
旗帜:不可变的 blob
Blob:
值:
01000000000000001d00000018000000
01000000900000004152313241423132
52413132524731364247313641523135.
414231354152344142323452413234
4241323452473234424732344231523330
41423330585231325842313252583132
5852313558423135585234584234.
52583234425832345852333058423330
59555956555956594e56313200000000
ffffffff1f00000000000000000000
0000000000000000
IN_FORMAS blob 解码:
AR12:线性
AB12:线性
RA12:线性
RG16:线性
BG16:线性
AR15:线性
AB15:线性
AR24:线性
AB24:线性
RA24:线性
BA24:线性
RG24:线性
BG24:线性
AR30:线性
AB30:线性
XR12:线性
XB12:线性
RX12:线性
XR15:线性
XB15:线性
XR24:线性
XB24:线性
RX24:线性
BX24:线性
XR30:线性
XB30:线性
YUYV:线性
UYVY:线性
NV12:线性
33 zpos:
标志:范围
值:0 1
值:0
34 COLOR_ENCODING:
旗帜:枚举
枚举:ITU-R BT.601 YCbCr = 0 ITU-R BT.709 YCbCr = 1
值:0
35 COLOR_RANGE:
旗帜:枚举
枚举:YCbCr 限量程=0 YCbCr 全量程=1
值:1.
36 α:
标志:范围
值:0 65535
值:65535
37像素混合模式:
旗帜:枚举
枚举:前乘数=0覆盖率=1
值:0
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0x00000001
格式:AR12 AB12 RA12 RG16 BG16 AR15 AB15 AR24 AB24 RA24 BA24 RG24 BG24 AR30 AB30 XR12 X12 RX12 XR15 XB15 NV24 XB24 X24 XR30 XB30 YUYVY XR12
道具:
8类型:
旗帜:不可变的枚举
枚举:overlay=0 Primary=1 Cursor=2
值:0
30 in_formats:
旗帜:不可变的 blob
Blob:
值:
01000000000000001d00000018000000
01000000900000004152313241423132
52413132524731364247313641523135.
414231354152344142323452413234
4241323452473234424732344231523330
41423330585231325842313252583132
5852313558423135585234584234.
52583234425832345852333058423330
59555956555956594e56313200000000
ffffffff1f00000000000000000000
0000000000000000
IN_FORMAS blob 解码:
AR12:线性
AB12:线性
RA12:线性
RG16:线性
BG16:线性
AR15:线性
AB15:线性
AR24:线性
AB24:线性
RA24:线性
BA24:线性
RG24:线性
BG24:线性
AR30:线性
AB30:线性
XR12:线性
XB12:线性
RX12:线性
XR15:线性
XB15:[92.450340]调试:adv7533_mode_valid 内部
线性
XR24:线性
XB24:线性
RX24:线性
BX24:线性
XR30:线性
XB30:线性
YUYV:线性
UYVY:线性
NV12:线性
43 zpos:
标志:范围
值:0 1
值:1.
44 COLOR_ENCODING:
旗帜:枚举
枚举:ITU-R BT.601 YCbCr = 0 ITU-R BT.709 YCbCr = 1
值:0
45 COLOR_RANGE:
旗帜:枚举
枚举:YCbCr 限量程=0 YCbCr 全量程=1
值:1.
46 alpha:
标志:范围
值:0 65535
值:65535
47像素混合模式:
旗帜:枚举
枚举:前乘数=0覆盖率=1
值:0
帧缓冲区:
ID 尺寸间距