This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180-Q1:IQ 问题

Guru**** 2814465 points

Other Parts Discussed in Thread: INA168, INA180, INA138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1499249/ina180-q1-iq-issues

器件型号:INA180-Q1
主题中讨论的其他器件:INA180INA138、INA168

工具/软件:

您好团队:

我的客户发现、Iq 随着电压的升高而线性增加、当总线电压增加1V 时、电流消耗增加10uA。
总线电压:9-16V

请支持以下问题:

1.从 IN+到 GND 的输入电阻是多少?

客户使用的是 A1版本、RINT=25k、内部串联电阻应为500k、但这与该现象不符。

2. Vsense=0下没有 IQ、请指定它。

Vsense=10mV 时的 IQ 约为197uA、非常大、系统静态电流需要在300uA 以内、为什么 INA180需要如此高的 IQ?

谢谢!

此致、

Daniel Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、

    1.

    如数据表中所述、从 IN+到 GND 的输入电阻高于500kΩ(标称值至少为525kΩ)。 关断期间、IN-引脚上将有一个连接到 GND 的等效电阻。

    该图显示了关断期间两个输入的组合电流预期的输入偏置电流。

    该图显示了器件未处于关断状态时的输入偏置电流。

    2.

    测试条件表明、当 Vsense = 10mV 时、Iq 将≤300µA、但当 Vsense = 0V 时、该规格也适用。

    当 Vsense = 0V 时、输入偏置电流将约为80µA。

    3.

    INA180是一款成本优化型器件。 INA168/INA138在60µA 处具有较低的 IQ、并可用于代替 INA180、因为它是 P2P。 请访问 https://www.ti.com/amplifier-circuit/current-sense/analogue-output/products.html、随时浏览我们整个电流分流放大器产品系列

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    Levi DV