This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-3PHGANINV:电机控制参数计算

Guru**** 2550200 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-3PHGANINV, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1499975/boostxl-3phganinv-motor-control-parameter-calculation

器件型号:BOOSTXL-3PHGANINV
主题中讨论的其他器件: Tina-TI

工具/软件:

您好、

我计划使用定制电机驱动器板、并需要修改"user_mtr1.h"文件中的一些参数。 我目前正在研究如何为 BOOSTXL-3PHGANINV 板计算这些参数。

在 SDK 中、有一个名为"LPF.xlsx"的文件、在该文件中、我注意到 Motor_Control_Parameter_Calculation 输入端的截止频率是计算得出的。

在代码中、生成的值写入为:

#define USER_M1_VOLTAGE_FILTER_POLE_Hz (1103.026917f)

但是、我并不完全清楚计算的细节和某些值的来源。

具体来说:

  • 单元格 F21和 F22中的值来源是什么?

  • 此外、为什么在计算中将100 kΩ 和4.22 kΩ 电阻器视为并联的电阻器?


谢谢、
BURAK


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这两个单元格涉及原理图的这一部分:

    不过、电阻器单元存在失配问题、它应该是20、而不是50。 进行校正后、频率数字略微增加到1111。

    从 ADC 输入引脚朝向相节点、所见的等效电阻为 Rs (20 Ω)以及100k 和4.22k 的并联组合。 我认为这就是并行计算的来源。

    此致

    广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang:

    感谢您对电阻值的澄清。

    我在 TINA-TI 中创建了电路、并运行了交流分析仿真以观察频率响应。 有趣的是、最大增益不接近0dB、并且响应与典型的低通滤波器的响应不同。 我想知道我是否在电路设置中犯了错误。





    此致、
    BURAK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Burak、

    您没有造成电路错误。

    波特图显示了从 VG1到 VF1的电压增益、即0.0405或-28dB。 该图正确。

    此致

    广