This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA838:TINA 中的不稳定电压跟随器- TI 25 MHz 方波

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA695, OPA838, OPA835, BUF802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1500066/opa838-unstable-voltage-follower-in-tina---ti-25-mhz-squarewave

器件型号:OPA838
主题中讨论的其他器件: OPA835、OPA695 BUF802

工具/软件:

大家好:
当我发现 OPA838模型的这种奇怪行为时、我一直在尝试模拟传感器的模拟前端(我切换到 Tina、因为我无法对该模型使用仿真工具)。
它在被方波退出后出现振荡。

有人知道问题可能是什么吗?


e2e.ti.com/.../Simple_5F00_OP838_5F00_Follower.TSCe2e.ti.com/.../sbomae6a.zip

切换到 OPA835 (它是 TINA TI 目录的一部分、但速度慢得多)时、它的行为符合预期。

OPA838的型号是否存在已知问题或解决问题?

e2e.ti.com/.../Simple_5F00_genericOPV_5F00_Follower.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    OPA838以6V/V 的最小稳定增益运行 当您将它配置为增益为1时、它不稳定、因此会振荡。  

    我建议您选择一个单位增益稳定的运算放大器、最小 GBW 为350MHz (我在 TINA 原理图中看到输入传感器电压上升时间为1ns、因此最小 bw = 0.35/Trise = 350MHz)、压摆率至少为2400V/us。 (0.3至2.7V、1ns = 2400V/us)

    此致、
    Aditya Gosavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    我们方面提供了一些器件建议:

    • OPA695  
      • GBW = 1700 MHz
      • 电流反馈放大器(需要有限 Rf 来实现稳定性、可调整 Rf 来改变瞬态峰值)
      • 电源电压为5V 至12V
    • BUF802
      • GBW = 3100 MHz
      • 电源电压= 9-13V
      • Vos (max)= 800mV

    请在下面找到瞬态响应的屏幕截图、

    TINA 原理图-

    e2e.ti.com/.../simple_5F00_OPA695_5F00_VFollower.TSC

    e2e.ti.com/.../simple_5F00_BUF802_5F00_VFollower.TSC

    此致、
    Aditya Gosavi