This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190EVM:测量 FET 的纳安级栅漏极漏极电流

Guru**** 2792505 points

Other Parts Discussed in Thread: INA190, INA190EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1499309/ina190evm-measuring-nanoamp-gate-to-drain-leak-current-of-an-fet

器件型号:INA190EVM
主题中讨论的其他器件:INA190

工具/软件:

大家好、我想设计一个 关断电路、如高精度实验室系列 CSA 视频中所示。  

我正在对 FET 进行栅极扫描、在栅极上施加0-50V 的电压、并希望观察从栅极通过隔离层流向漏极的漏电流。

我想 使用 INA190测量1-100nA 范围内的电流、将信号发送到比较器、当泄漏高于阈值(大约50nA)时、断开电源并切换至接地端、使电路通过 RC 压摆率限制缓慢放电。

我的问题是 INA190是否 适用于此应用、数据表中提到了微安测量、但我看到了几个讨论纳安的主题。 INA190似乎具有超精密 CSA 的最低输入偏置、我打算在 INA190EVM 的保护型输入板上安装一个100k Rsense、这样在100nA、500增益下输出就会达到~ 5V。 我发现的一个问题是、ina190仅在最高40V 的输入电压下工作、但我可以将扫描电压调整到40V、另一个超精密 CSA 可以支持更高的输入电压、但我不知道它们是否适合纳安测量?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、  

    感谢您发送编修。  

    INA190确实具有非常低的输入偏置电流、因此很可能适用于该应用。  

    请记住、最大输入偏置电流为3nA、在输入端检测到0V。  

    假设100kΩ 和100nA 的最大差分电压为10mV、则 IN+和 IN-的输入偏置电流将为+/-2.5nA。  

    对于共模电压、我要确保在没有组装 INA 和 RSense 的情况下探测系统、以查看电阻下降后的共模电压是多少。 如果设计允许、还可以通过二极管钳制输入引脚。  

    我希望这对您有所帮助、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joe、

    我知道输入偏置、但不用太担心、因为我的阈值位于范围的较高端、并且考虑到噪声源、我可以将其从最大值降低。 我会尝试一下、祝大家愉快。

    Robin