This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA210:GBW 测试条件

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA210, OPA189, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1501150/opa210-gbw-test-condition

器件型号:OPA210

工具/软件:

神父:

我发现 OPA210显示 GBW 为18MHz、测试条件为空。请帮助提供测试条件、例如 OPA189、如 DS 中所示。

顺便说一下,我注意到一些器件提供 GBW,有些提供 BW ,我能有你的支持来了解差异吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haiwen:

    Phil Knox 说:
    我发现 OPA210只是显示 GBW 为18MHz、测试条件为空、请帮助提供测试条件、例如 OPA189显示在 DS 中。

    以下是 OPA210的 GBW 和测试条件。 您可以通过 TINA-TI 或 PSpice-for_TI 等仿真器或其他工具对其进行仿真。  

    对于 OPA189、GBW 和测试条件可在下图中找到。  

    BTW、我注意到有些器件提供 GBW、有些器件提供 BW、我能有你的支持来了解两者之间的区别吗?

    在 OPA189中、内部运算放大器极点滚降会略微复杂、因为它是斩波放大器。 OPA210更容易看出滚降趋势、这是-20dB/十倍频程的标准值。  

    GBW 通常是指增益*带宽积(假设以 GBWP 为单位的线性关系)、其中 BW 是指运算放大器的主导极点(-3dB 点)。 UGB 或 UGBW 是指波特图中单位带宽增益积为0dB 时的频率。

    BW 必须使用 DS 中的上下文。 它可以指 GBW/GBWP 中-3dB 点的极点。 这可能是指开环中的 GBW/GBWP;也可能是指闭环频率;这可能是指 G=1时的 BW (UGBW/UGB)、也可能是指特定增益设置下的运算放大器 BW。 这取决于上下文。 如果是表格式、则通常指闭环电路-3dB 点处的带宽。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raymond:

    关于 OPA210、客户使用 Vpp = 50mV 输入、增益= 1、-3dB 频率是13.6MHz、远低于18MHz、能帮助检查18MHz GBW 测试条件吗? 使用 Vpp =50mV 或其他振幅?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haiwen:

    [引述 userid="131812" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1501150/opa210-gbw-test-condition/5770077 #5770077"]关于 OPA210、客户使用 vb= 50mV 输入、增益= 1、-3dB 频率为13.6MHz、远低于18MHz、

    由于 OPA210具有更大的 UGBW (单位增益带宽)、因此交流响应将超过13.6MHz。  

    您能帮助查看18MHz GBW 测试条件吗?

    如果客户必须在13.6MHz 处配置-3dB、则必须使用 LPF 或有源滤波器来限制运算放大器的 BW。 示例如下所示。  

    e2e.ti.com/.../OPA210-13p6MHz TC-04152025.TSC

    输出端的该 RC 滤波器还应限制 OPA210 (高于13.6MHz)的较高频率噪声。  

    如果客户希望具有更陡峭的截止频率/滚降频率、则可能必须使用有源 LPF 滤波器、例如 Sallen-Key 或 MFB、但噪声会更高。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond