This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2990:放大器

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2990
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1499560/opa2990-amplifiers

器件型号:OPA2990

工具/软件:

寻找运算放大器。 我想使用运算放大器放大 DAC 输出、并产生-5V 至+5V 的可变电源。 我将使用范围为0V 至3.3V 的微控制器 DAC 输出。 输出电流可在40mA 范围内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arumu:

    Unknown 说:
    我将使用0V 至3.3V 的微控制器 DAC 输出范围。 输出电流可在40mA
    范围内

    是、根据 ISC 图、OPA2990可以在温度范围内拉/灌入高达40mA 的电流。 请确保可以从 PCB 和/或从 OPA2990表面的对流气流中去除 OPA2990的散热、并使 OPA2990尽可能保持低温。 换句话说、您希望使用 OPA2990作为稳压器来为 MCU 提供电压/电流。   

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何在0至3.3V 的输入范围内生成-5V 至+5V 的输出。 请帮助我设计器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arum:

    我整理了一个快速的文件、请验证其性能。

    e2e.ti.com/.../OPA2990-as-LDO-04092025.TSC

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以使用一个运算放大器完成上述设计以及如何实现隔离式运算放大器设计  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arum:

    [报价 userid="635739" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1499560/opa2990-amplifiers/5764448 #5764448"]是否可以使用一个运算放大器完成上述设计以及如何使其实现隔离式运算放大器设计 [/报价]

    如果将运算放大器用作 LDO 来为应用生成双电源轨、则需要单独的电源轨。  

    如何在0V 至3.3V 输入范围内生成-5V 至+5V 输出

    如果要将输入正信号转换为+/-5Vdc 信号、可以使用以下技术。  

    e2e.ti.com/.../OPA2990-0_2D00_3p3-to-_2D00_5to5V-04112025.TSC

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 如何进行隔离式运算放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arum:  

    请介绍隔离式运算放大器的理念或定义。 我们的产品系列包含隔离式放大器类别、但这可能不适用于您的定义。   

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/amc1300.pdf?ts = 1744362790518&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FAMC1300%252Fpart-details%252FAMC1300BDWV

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是、放大器输出应通过隔离栅与输入电路隔离。 您能否建议将等效隔离式运算放大器器件替换为 OPA2990。

    阻抗值  

    输入范围为0V 至3.3V。 需要使用隔离式放大器并实现以下可变输出电压。 输出电流范围为40mA。

    1. 0至5V 输出。

    2. 0至10V 输出  

    3.-5至5V 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arum:  

    我的意思是放大器输出应通过隔离层与输入电路分离。

    您是说运算放大器缓冲器将放大器输出与输入电路隔开的吗? 隔离栅可能意味着很多。  

    如果您通过运算放大器缓冲器馈送输出、输入和输出信号阻抗会分离、但我认为它是隔离的。  

    输入范围为0V 至3.3V。 需要使用隔离式放大器并实现如下列表所示的可变输出电压。

    您是否指的是电隔离是为了安全、噪声抑制和/或 GND 隔离? 我们讨论的是信号隔离还是电源隔离、不过列表中提到的是低电压。  

    请阐明您的应用所需的隔离应用类型。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 我的意思是在输出侧进行电隔离以确保安全。 我们将使用同一器件三次来满足 要求。 输入0至3.3V 将来自 MCU 三个不同的 DAC 引脚 、并需要如下所示的可变输出。

    1. 0至5V 输出。

    2. 0至10V 输出  

    3.-5至5V 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arum:

    我指的是电隔离、用于确保输出侧的安全。

    什么是应用程序? 低压电源应用不需要安全隔离;我还没有听说过这种用于低电压要求的电源隔离。 低电压和低电流驱动什么器? 请解释您的系统要求。   

    适用于高压应用、直流/直流转换器、电容式电源传输、光耦合隔离。 这些通常涉及从一侧到另一侧的能量传输、以及涉及能量损耗或效率因数的能量传输。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。 我的要求是、我们直接使用 MCU 的 DAC 输出并放大电压。 此输出与外部电路连接、用于某种基础 应用。 我的担心是不应该发生在 MCU . 因此、我希望它免受外部电路的影响。 我们是否可以在 DAC 输出或放大器输出端使用光耦合器、或使用任何其他方法来确保 MCU 受到保护?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arum:

    因此我希望它不受外部电路的影响。 我们能否在 DAC 输出或放大器输出端使用一些光耦合器、或使用任何其他方法来确保 MCU 受到保护?

    如果您的外部电路在5V 直流电压下工作、这种保护可能是冗余的、可能没有必要、因为您的 CMU 可能能够承受低电压和低电流 EIPD 事件。  

    DAC 会发送固定的二进制电压来生成+/-5Vdc 作为 LDO。 您只需使用 分压器并将分压器缓冲到 OPA2990、因而无需使用 DAC 即可完成此工作。   

    此外、运算放大器的同相输入是一个高阻抗节点、消耗的电流极小、在5VDC 和低电流应用中不应轻易损坏该节点。

    Unknown 说:
    ]我们是否可以在 DAC 输出或放大器输出端使用一些光耦合器、或任何其他方法来确保 MCU 受到保护?  [/报价]

    如果您要使用光耦合器将信号从 MCU 隔离到外部电路、可以使用 GPIO 发送 PWM 脉冲(例如具有固定占空比的0-3.3VDC)、使用光耦传输 PWM 信号、使用 LPF 平均 PWM 信号作为电压源、 并为 OPA2990生成输入电压基准。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    在上面的电路中( OPA2990 0-3p3到-5to5V 04112025 ), VG 您使用了 sinwave 但我的输入是从0到3.3V。 当我将 VG 更改为范围为0至3.3V 的直流电源时。 无法获得预期的输出。 您可以使用直流电源并共享电路吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arum:

    [引用 userid="635739" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1499560/opa2990-amplifiers/5770181 #5770181"]当我将 VG 更改为范围为0到3.3V 的 DC 电源时。 我无法获得预期输出。

    如果要使用 DAC 生成+5V 和/或-5V 直流电压、则需要使用以下电路。  

    以下电路仅在输入为交流信号时才起作用、请参阅交流响应图。 我想这就是你想要的。   

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想实现使用单个放大器只生成-5V 到5V。 还有其他方法吗。 我们可以使用 PWM 代替正弦波。 我希望仅使用微控制器的输入从单点实现-5V 到5V 的电压生成。 如果无法实现 PWM 也可以、我更喜欢 DAC 方法。 请建议一种方法来实现这一点.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arum:

    [报价 userid="635739" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1499560/opa2990-amplifiers/5770481 #5770481"]我希望仅使用微控制器的输入从单点实现-5V 到5V 的电压生成。[/报价]

    我不清楚你想要什么。 如果您讨论的是 PWM 信号、那么您可以将 DAC 输出方法从正弦波更改为方波。 不能使用以下直流电路作为输入。  

    e2e.ti.com/.../OPA2990-0_2D00_3p3-to-_2D00_5to5V-PWM-04152025.TSC

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的估计目标是从单个输出端口生成-5V 至5V 的电压。这将连接到外部电路进行控制。 我有 MCU 可用作0V 至3.3V 的输入。 此应用需要电路。 我只能使用一个放大器。 我可以在输入侧进行任何操作来实现我的目标。  

    发生正转换。       输出        余弦值  

    0V 至3.3V    -5V 至5V      40mA

    如果仍然需要清晰、我们可以拨打电话详细解释我的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arum:

    我只能使用一个放大器。

    我想我知道你现在想要什么。 您应该已经发布了"入门"中的要求。  

    e2e.ti.com/.../OPA2990-0_2D00_3p3-to-_2D00_5to5V-Vrail-04152025.TSC

    此致、

    Raymond