This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4131:ths4131

Guru**** 2587705 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1499981/ths4131-ths4131

器件型号:THS4131

工具/软件:

尊敬的先生:

我们的设计中使用了 THS4131 IC 10个编号。

它释放了更多的热量。

你能告诉解决方案,以控制散热,即60度以上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能分享一下您的设计理念吗?  这些 THS4131 IC 是用于单独的通道还是用于一系列有源滤波器?

    您使用的是哪种封装?  您能否提供输入信号、所需的输出信号以及 FDA 输出上的负载是多少?

    我很高兴在了解更多有关该系统的信息后为您提供适当的帮助。  控制 IC 上的功率耗散可通过多种方式实现、包括调整设计、正确匹配负载以及考虑 PCB 层设计。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IDEA 适用于具有差分输入的带通滤波器。

    2.FC=200kHz、BW =60kHz。

    请查找以下链接、获取我们的电路参考。

    e2e.ti.com/.../ths4131-bandpass-filter.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您提供滤波器详细信息。  当我回顾您发送给我的内容后、我将向您提供回复。

    此致、

    Alec