This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6554:请求有关 LMH6554LE/NOPB 差分放大器配置的指导

Guru**** 2588755 points
Other Parts Discussed in Thread: INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1499538/lmh6554-request-for-guidance-on-lmh6554lee-nopb-differential-amplifier-configuration

器件型号:LMH6554
主题中讨论的其他器件:INA333

工具/软件:

尊敬的先生:

我们使用的是 LMH6554LE/NOPB 差分放大器添加一个差分放大器。
在我们的设计中、我们馈送 A 3.8GHz 射频信号 设计中 射频功率检测器(LT5538)
功率检测器提供与输入射频功率级别相对应的输出电压。
然后、该输出通过 A 差分信号 和 A 步骤 最后、将其输入到中 STM32微控制器内部的 ADC

请您提出是否应该使用 交流耦合 直流耦合 在 LT5538和 LMH6554LE/NOPB 之间?
此外、您能推荐合适的器件吗 参考电路 用于配置 LMH6554LE/NOPB?
大小 仅放大功率检测器的输出信号 不应放大或移动 ADC 基准电压(失调电压)

感谢您的支持。

此致、

Samudralankaiah。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在使用 单电源运行 所以 交流耦合 简称 PFC。
    请找到随附的原理图片段、以供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Samudra、

    我需要花时间检查电路、还需要了解前端射频功率检测器。

    我将在有信息可供共享后添加更新。

    感谢您提供原理图和信息。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    当然、先生。 我还将使用另一个放大器连接单端配置。

    两种配置都属于工程的一部分。 同时将它们与单端和差分通道 ADC 配合使用。

    非常感谢您

    此致、

    Samudralankaiah。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Samudra、

    谢谢、我将通过查看这两种配置来为您提供支持。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我正在尝试对进行仿真 INA333 仪表放大器、但无法获得与输入相同的输出。 电路似乎没有产生预期的结果。

    请查找随附的文件以供您参考。
    如果我在设置中错过了任何内容、请告诉我。

    此致、

    Samudralankaiah。