This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7301:LM7301IM5X/NOPBCT-NO

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1502886/lm7301-lm7301im5x-nopbct-no

器件型号:LM7301

工具/软件:

您好、

制造部门联系我、指出此零件上的印章与任何文档不匹配。  我正在尝试确定 JFGRHG 是否是此器件的合法标签。  

我将尝试附加一张照片。

谢谢

- Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、  

    LM7301最近发布了 PCN、请参阅下面随附的链接。  

    https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/4803/PCN20221216011.1.pdf

    由于新的晶圆制造厂变更、LM7301IM5X 标识可能会有所不同。 如果器件从 TI 电子商店或 TI 授权分销商处购买、则不应担心这些更改。  

    请张贴图片照片,我可以对照我们的数据库检查标记。 请告诉我们。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢你的帮助。  请参阅随附的照片。

    - Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    您能否确认这是器件的顶视图还是底视图?

    谢谢您、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carrie、  

    这是俯视图。  底部未标记。

    - Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    LM7301IMX5/NOPB 的顶部只应有4个符号。 您知道此设备的购买地点吗? 您是否知道此器件的批号?

    谢谢您、
    嘉莉