This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330:DCDC_out = 5V //在高侧需要5V 辅助电源

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1100, AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1503775/amc3330-dcdc_out-5v-need-5v-auxiliary-on-the-hi-side

器件型号:AMC3330
主题中讨论的其他器件:AMC1100

工具/软件:

尊敬的团队:

我需要你的帮助,以满足以下要求:

#######################################

我们需要在电路的隔离区域测量通过分流电阻器的电流、我们已经采用了您的 AMC1100、该 AMC1100在高侧要求8mA 电源电流为5V、我们通过隔离式直流/直流转换器提供该电流、我们还使用该转换器总共提供大约2mA 来实现辅助功能(上拉电阻器等)。

为了省去我们的直流/直流转换器、我们发现 AMC3330已集成了隔离式稳压器、但它会在高侧提供3.5V 的电压。

通过在 TI 上进行快速搜索、我没有找到能够在高侧提供5V 辅助电源的版本、您能否确认? 你能建议一些适合我们的情况吗?

此致、

Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    正确、此外、内部直流/直流转换器被限制在额外电流的4mA 左右。 很遗憾、我认为我们没有任何可以立即满足该申请的器件。 客户可以改用独立的隔离式直流/直流转换器来提供此电源或从栅极驱动器提供自举电源(如有)。