This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:OLB 文件问题?

Guru**** 2911350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1503402/opa855-olb-file-issue

器件型号:OPA855

工具/软件:

1.  


2.


3.

我之前问过一个相关的问题、但由于问题没有得到明确解决、我再次询问。
这是我发布的问题的链接:
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1495541/opa855-output-bias

总之、 https://www.ti.com/product/ko-kr/OPA855官方提供的 PSpice 模型(.olb)文件 似乎无法正常工作。
第一幅图像显示了在打开.opj文件时电路仿真的结果。
第二个图像显示了使用.olb同一电路中的文件替换元件后运行相同仿真的结果。
我相信这两项措施不应有所不同。
我认为第一张图像显示了正确的行为。
我不明白为什么第二幅图中会出现如此高的输出偏置。

第三幅图.opj再次显示了该文件的原始电路、但电源从双面更改为单面。
尽管输出偏置没有第二幅图中的高、但它仍然非常高。
由于在同相放大器配置中未施加单独的偏置、因此输出偏置是否应接近0?
很明显、该器件支持单侧电源、即使在阅读了数据表后、我也无法确定出现这种行为的原因。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Na、

    感谢您的查询。

    我正在寻找,并将在明天回来给你。

    此致、
    Aditya Gosavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Na、

    pspice 模型通常应相同。 我们正在调查此问题、并将在我获得任何信息后立即在此处更新。

    此致、
    Aditya.