This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA860:了解 OPA860的发射极电流噪声

Guru**** 2788365 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1504034/opa860-understanding-the-emitter-current-noise-of-the-opa860

器件型号:OPA860

工具/软件:

大家好!

我目前正在针对将 OPA860配置为通用基底放大器且其噪声性能非常重要的应用评估该器件。

查看数据表、我了解我关心的噪声规格是发射极噪声电流。 有趣的是、在图 在数据表的23中、我可以看到、当 Radj 值较高时、这个噪声电流会增加、而当偏置电流较高时、这个噪声电流会减小。

从我对 OPA860内部结构的理解(来自数据表以及电子器件艺术的第2.3.6节)可以看出、由于其基极接地、它基本上充当互补 PNP 和 NPN 公共基极电路、适用 Zin 与电流噪声的经典折衷(即较高的偏置电流意味着较高的 Gm 意味着较低的 Zin、但噪声性能较差)。 相反、似乎使用 OPA860、需要同时实现较低的输入阻抗和较低的发射极电流噪声!

这是正确的吗? 如果是、在任何地方都有如何实现这一目标的提示吗? 如果没有,我错过了什么?

感谢您的帮助!

Cai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cai:  

    我同意您的看法、即 OPA860架构不符合晶体管的典型预期。 在 OPA860中、电路的"晶体管"部分在前面的参考文献中被称为"菱形晶体管"。 它本质上是由多个晶体管组成的复杂结构、其行为可以像晶体管一样有效。 由于这是一种更复杂的设计、OTA 部分确实表现出与实际单个晶体管不同的噪声相关性。  

    此致、  

    Jacob