This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA835:OPA835IROUNT 上的 FB 引脚

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA835

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1505822/opa835-fb-pins-on-opa835irunt

部件号:OPA835

工具/软件:

我们有一个高密度应用、它使用的是采用 RUN 封装的 OPA835。 受控阻抗线强制在 FB1、FB2、FB3和 FB4引脚附近运行。

为了保持共面波导的完整性、所有4个引脚均已接地。

 

如上所示、OPA835中是否有任何内部连接会在 FB 引脚接地时导致不必要的电流消耗或任何其他意外后果?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    这些引脚在内部连接到 ESD 单元并且与电阻不同。 但是、如果 FB1到 FB4接地、这不会导致任何不必要或意外的后果。 您可以将 OPA835 run pkg 与上述连接一起使用。

    谢谢
    Vikas J