请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:OPA835 工具/软件:
我们有一个高密度应用、它使用的是采用 RUN 封装的 OPA835。 受控阻抗线强制在 FB1、FB2、FB3和 FB4引脚附近运行。
为了保持共面波导的完整性、所有4个引脚均已接地。

如上所示、OPA835中是否有任何内部连接会在 FB 引脚接地时导致不必要的电流消耗或任何其他意外后果?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Justin Hoehn:
这些引脚在内部连接到 ESD 单元并且与电阻不同。 但是、如果 FB1到 FB4接地、这不会导致任何不必要或意外的后果。 您可以将 OPA835 run pkg 与上述连接一起使用。
谢谢
Vikas J