This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226-Q1:我的问题与 INA226应用有关。

Guru**** 2847250 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1506736/ina226-q1-my-concern-is-related-to-ina226-application

器件型号:INA226-Q1
主题:INA226中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我通常为 54V 系统应用设计18s BMS。 我是否可以使用 INA226在分流电阻两端进行电流监测。 是否需要将 VBus 引脚连接到接地端或12V 电源?  

Vbus 引脚是否必须使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    Unknown 说:
    我是否可以使用 INA226对分流电阻进行电流监控。 是否需要将 VBus 引脚连接到接地端或12V 电源?  [/报价]

    VBUS 引脚不需要使用、可保持未连接状态。 但是、如果它连接到总线电压、您可以测量相对于 GND 的电源总线电压。  


    另请注意、INA226可以支持0V 至36V 的共模电压、因此  如果您打算 在输入引脚上施加54V 电压、该电压将不适用。  有关更合适的器件、请参阅以下链接。
    https://www.ti.com/amplifier-circuit/current-sense/products.html#726max=60%3B120&

    此致、

    Mallika Senthil