主题中讨论的其他器件: TLV9101
工具/软件:
您好:
查看 PCN#20250327000.1后 、对已更改的参数有一些疑问。
查看修改摘要后、 LMC6041IMX 的数据表修订版 E (2013)和数据表修订版 F (2025)之间、所有参数似乎都相同。
除2个参数外: 输入电流噪声和 THD。
- 情况 输入电流噪声范围为0.2fA/√Hz 至12.5fA/√Hz
- 情况 总谐波失真从0.01%到1%
我的问题是:
这两个参数是否有真正的回归? 或者测试/鉴定的方式发生了变化? (似乎是 THD 的情况、但根本不清楚输入电流噪声)。
非常感谢您的帮助。
BR