This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6041:PCN#20250327000.1澄清

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC6041, TLV9101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1503696/lmc6041-pcn-20250327000-1-clarification

器件型号:LMC6041
主题中讨论的其他器件: TLV9101

工具/软件:

您好:

查看 PCN#20250327000.1后 、对已更改的参数有一些疑问。

查看修改摘要后、 LMC6041IMX 的数据表修订版 E (2013)和数据表修订版 F (2025)之间、所有参数似乎都相同。

除2个参数外: 输入电流噪声和 THD。

  • 情况 输入电流噪声范围为0.2fA/√Hz 至12.5fA/√Hz
  • 情况 总谐波失真从0.01%到1%

我的问题是:

这两个参数是否有真正的回归? 或者测试/鉴定的方式发生了变化? (似乎是 THD 的情况、但根本不清楚输入电流噪声)。

 

非常感谢您的帮助。

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、  

    这是  LMC6041系列的新 PCN。  

    https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/6745/PCN20250327000.1.pdf

    Unknown 说:
    或者测试/资格的方式发生了变化? [/报价]

    根据我们的运算放大器标准测试配置、通过实验室基准测试确认了数据表中所述的更改。 它反映了器件的实际变化。 因此、THD 图是这样的。 由于意想不到的原因、这些数字比上一个制造厂更差。  

    如果规格不符合您的要求、您可能需要考虑其他选择。 类似的替代产品可能是 TLV9101或其他器件。

    https://www.ti.com/product/LMC6041

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:  

    非常感谢您的答复。

    • 对于 THD、参数值高于前一部分、但如果我们比较旧部分和新部分、测试条件似乎不同。

    旧零件:  

    新零件:  

    是否可能是由测试条件造成的差异?

    • 对于输入电流噪声、我对放大器不是很熟悉、但我们同意、如果该值较高、则值得使用?

    "从0.2fA/√Hz 到12.5fA/√Hz"=>新部件是值得的吗?

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    我不能说、因为旧的 THD 指定了最小 THD、而新的 DAC 数字指定为典型值。 我想非对称电源轨可能与器件中的输入 Vcm 范围有关。 它不应受电源轨的影响。 THD 性能取决于输入和输出信号范围保持在线性区域(无信号失真)中的程度。  

    对于输入电流噪声、我不是很熟悉放大器、但我们同意、如果该值更高、它是值得的?

    我同意输入电流频谱噪声密度数字会发生变化。   LMC6041 是一款通用运算放大器、我认为这种变化对运算放大器和低运算放大器带宽来说并不重要。 与图中相比、此器件中还有其他主要误差。  

    您的应用是什么? 如果您有特定的设计要求、并且提供了应用类型和元件成本考虑因素、我可以给出一些建议。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    抱歉、我的屏幕截图不适合旧数据表  

    这也是 THD 的典型值。

    事实上,我在连环生活团队工作。

    我的目标是了解新芯片的差异、 并评估它们是否为次要芯片。

    板已经在生产中目标是不更换部件,因为它将需要一些时间进行验证...

    您是否有示例来评估运算放大器的差分误差?

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、  

    让我与我们的正式 THD 团队确认新的1% RAMPS 数字(新晶圆制造厂)。 现在我对 THD 的变化有点怀疑、这是新旧晶圆制造厂之间差异的100倍、它在100kΩ 的极轻负载条件下运行。  

    请给我几天时间、我将了解新晶圆制造厂发生如此重大变化的原因。  

    我的目标是了解与新芯片的差异、 以及如果它们不是次要的评估。

    请观看我们有关输入失调电压、输入偏置电流和噪声主题的高精度实验室运算放大器视频系列。  

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-op-amps.html

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、  

    我向我们的验证团队索取了 THD 信息-输出电压摆幅有一个拼写错误、请参阅下图。  

    THD 图比前一部分更差、但非常保守地指定了1% THD 典型值图。

    理想的方法是比较旧 LMC6041与新 LMC6041的输出并检查 FFT 波形分量。 器件带宽非常低(<75kHz)、可能会对您的应用产生太大影响、也可能不会产生太大影响。 如果 THD 失真超出您可接受的范围、则可能必须考虑更换器件。  

    如果运算放大器用于直流基准应用或类似应用、则 THD 差异可能不会产生显著差异。  

    如果您能够发布原理图、我很乐意查看它并提供任何建议。  

    如果您想保密讨论、请通过 E2E 发布"友谊"申请、我们可以通过安全平台进行沟通。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Raymond ,我给你发送了一个连接请求,以有一个私人通信,它会更好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、  

    我已经向您发送了联系信息。

    我将关闭此查询。 因为我们有其他沟通方式来讨论这个问题。  

    此致、

    Raymond