This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:INA333

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1502995/ina333-ina333

器件型号:INA333

工具/软件:

尊敬的先生:

我们在定制工程中将 INA333配置为单电源、单端输入配置。 但是、我们在数据表中找不到对单端输入应用的任何引用。 您能否确认 INA333是否支持单端输入配置? 此外、如果可能、请为 INA333仪表放大器建议一个基准电路。

此外、我们尝试了电路仿真、但没有按预期工作。 请查找所附的原理图和仿真报告、以供您参考。

最好的注意、

Samudralankaiah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:
    请查找随附的仿真结果。 负峰似乎被削波。 您能否确认电路中可能出现的问题?"

    此致、

    Samudralankaiah。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Samudralankaiah、

    请参阅 模拟工程师计算器 、查看有效的输入共模范围与有效输出范围间的关系。

    器件的理想传递函数将是((VIN+- VIN-)*增益)+ Ref、其中增益为1+ 100k/Rg

    例如、当 IN+上的输入比 IN-(即0处)大1V、并且没有 RG、Ref 为 GND 时、输出将为(1V - 0V)* 1 + 0V 或1V。 当 IN+为-1V 时、IN-仍为0、仍然没有 RG、RF 为 GND。 现在理想输出将为(-1V - 0V)* 1 + 0V、理想输出为-1V。 仪表放大器无法输出低于 V-的电压、因此会出现削波。

    此致、
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    非常感谢您的支持。

    我想确认我计划使用的配置。 我的输入是来自 LT5538功率检测器的单端信号(0到2V)。 INA333的输出将与 STM32中的 ADC 连接、配置为单位增益。

    基准电压设置为1/2 Vs。 IN-和 V–引脚接地、而 IN+偏置为3.3V。

    该 ADC 的工作电压范围为0V 至3.3V、因此我相信 INA333的输出将完全在此限值范围内。 您能否确认此配置是否正确且适合预期操作?

    再次感谢您的指导。

    此致、

    Samudralankaiah。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Samudralankaiah、

    使用上面提供的公式((VIN+- VIN-)*Gain)+ Ref、输出范围为(0 - 0)*1 + 1.65或1.65V 至(2-0)*1 + 1.65或3.65V。 超过您的电源电压。 此外、放大器内部节点将饱和、甚至无法获得1.65V 的输出电压。 请下载 模拟工程师计算器、因为其中包含我正在使用的计算器。

    如果您的输入均为0V、这意味着共模电压为0、则没有有效输出范围。

    请参阅以下有关如何解释 VCM 与 VOUT 图的文章: https://www.planetanalogue.com/how-instrumentation-amplifier-vcm-vs-vout-plots-change-with-supply-and-reference-voltage/

    如果您想进一步了解如何解读 VCM 与 VOUT 图、请告知我。

    此致、
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:
    感谢您的澄清。 我现在明白了。
    是否可以将 Vref 设置为低于1/2 Vs 的值、以便保持在有效工作范围内?

    是的、我更 改为1.25V。 现在、我得到了没有削波的正确输出。 也 在范围内。

    此致、
    Samudralankaiah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samudralankaiah,

    可以在模拟工程师计算器: https://www.ti.com/tool/ANALOG-ENGINEER-CALC 中看到电源电压、输入电压和基准电压变化的影响

    如果您对如何使用该工具有任何疑问、敬请告知。

    此致、
    Gerasimos